A energia eólica é hoje em dia uma das mais importantes fontes de energia renovável
Em 2010, a capacidade eólica instalada em todo o mundo alcançou 196,6GW de potência, e o seu crescimento continuou a verificar-se a uma taxa de 24%. A energia que esta base de parques eólicos é capaz de produzir anualmente equivale à que é consumida num ano em todo o Reino Unido, e corresponde a 2,5% do consumo global de electricidade. Só em Espanha, a energia eólica correspondeu em 2010 a 16% do consumo energético anual do país. No mesmo ano, em Portugal, correspondeu a cerca de 18%.
Estes dados comprovam a relevância da energia eólica que, segundo se prevê, continuará a crescer nos próximos anos. No entanto, o poder do vento é maior em áreas remotas, como o alto mar ou zonas montanhosas, afastadas dos grandes núcleos populacionais que vão consumir a energia. Para que este crescimento seja uma realidade, são necessárias tecnologias que permitam aproveitar ao máximo a energia do vento, nos locais onde esta se produz com mais intensidade.
Com mais de 20 anos de experiência em energia eólica, e sendo hoje em dia o maior fornecedor mundial de soluções eléctricas para este sector, a ABB conta com tecnologias de ponta que permitem maximizar o rendimento dos geradores eólicos, bem como com tecnologias que permitem transportar até aos centos de consumo, com perdas mínimas, a energia produzida em parques eólicos remotos, desta forma facilitando o desenvolvimento mundial da energia eólica e a sua integração nas redes eléctricas.