A ABB e a cidade de Davos abrem caminho à mobilidade sustentável através de inovações para veículos elétricos

Em Davos, cidade anfitriã da reunião anual do Fórum Económico Mundial (WEF), o carregamento rápido de veículos elétricos está a tornar-se parte integrante do ecossistema do transporte

Para o Fórum Económico Mundial deste ano (23-26 de janeiro de 2018), a cidade de Davos e a ABB juntaram-se, numa parceria de longo prazo, para fornecer infraestrutura de carregamento para transportes públicos e privados.

Os residentes de Davos e os convidados do WEF podem experimentar o autocarro TOSA. O premiado autocarro TOSA, desenvolvido pela ABB na Suíça, já é utilizado em Genebra e em breve será implementado na cidade francesa de Nantes. Pode carregar a bateria em apenas 20 segundos enquanto os passageiros embarcam e desembarcam. Em Davos, operará na movimentada linha 1, que vai do centro turístico ao hospital. Esta é a primeira vez que a tecnologia TOSA está a ser usada numa região alpina. A ideia é implementar o sistema em condições climáticas extremas. A ABB e os seus parceiros esperam obter informações valiosas com este projeto piloto.

Também os carros elétricos que transportam os participantes em Davos serão capazes de carregar as baterias em oito estações de carregamento rápido ABB recém-instaladas.

Coletivamente, o e-bus TOSA e as estações de carregamento fornecem uma demonstração poderosa e real de tecnologias de transporte sustentáveis de última geração, que começam a ter uma maior implantação em todo o mundo, pois a mobilidade elétrica é a força motriz para energia com baixo impacto ambiental para carros, autocarros, comboios, navios e teleféricos.

"A mudança para veículos elétricos não é mais uma questão de se, mas antes de quando e com que rapidez", disse Ulrich Spiesshofer, CEO da ABB. "Os VEs estão a tornar-se cada vez mais atraentes para os condutores. Além de serem ecologicamente responsáveis, estão cada vez menos dispendiosos para comprar e manter ".

A ABB é líder na tecnologia de produtos e sistemas de carregamento rápido para a transformação dos transportes globalmente sustentáveis. O transporte sustentável desempenha um papel crucial na luta contra as alterações climáticas, uma vez que a mobilidade elétrica começa a substituir os veículos a combustível fóssil que emitem gases com efeito estufa que contribuem para o aquecimento global.

Carregamento rápido na reunião do Fórum Económico Mundial

Para veículos elétricos, a ABB já é líder mundial em carregamento rápido, com mais de 6.000 estações instaladas em mais de 50 países. Em Davos, os líderes mundiais irão ver as oito estações de carregamento ABB Terra 53, instaladas recentemente, em ação. A estação de carregamento ABB Terra 53 é a estação de CC de mais de 50 kW mais vendida na Europa e América do Norte, que suporta os padrões CCS, CHAdeMO e de carga simultânea de 43 kW.

No transporte público, o autocarro totalmente elétrico TOSA, presente em Davos, está na vanguarda da inovação em transporte sustentável. De facto, o TOSA recebeu o prestigiado Watt d'Or 2018 na categoria de mobilidade eficiente em energia do Swiss Federal Office of Energy. A tecnologia TOSA foi desenvolvida em conjunto pela ABB em parceria com a Transport Public Genevois (tpg), o Office de Promotion of Industries et des Technologies (OPI), Services Industriels de Genève (SIG) e o fabricante de autocarros Carrosserie HESS.

A mesma tecnologia TOSA utilizada em Davos tem vindo a fornecer energia ao autocarro da rota do aeroporto, linha 23, em Genebra. Usando contactos aéreos que se conectam em paragens selecionadas ao longo das respetivas rotas para recarregar as baterias em apenas 20 segundos, enquanto os passageiros embarcam. O sistema ecológico em Genebra poderá, em última instância, reduzir as emissões de dióxido de carbono em 1.000 toneladas por ano.

Mas as soluções de transporte sustentável da ABB não se limitam aos carros convencionais e autocarros.

A ABB fornece ao setor ferroviário tecnologias inovadoras e eficientes em termos de energia, como transformadores de tração e conversores fabricados principalmente na Suíça. Um exemplo é a ferrovia Rhaetian que liga Landquart e Davos.

No mundo das corridas, através da recentemente anunciada parceria com a organização de corridas automóveis elétricas, Fórmula E, a ABB ajudará a melhorar o design e a funcionalidade dos veículos elétricos e infraestrutura, bem como das plataformas digitais associadas.

A ABB também está a facilitar a mobilidade elétrica em petroleiros, cargueiros e navios de passageiros. Os sistemas de propulsão Azipod da ABB utilizam propulsores de potência com hélices de propulsão elétrica orientáveis e de alta eficiência, que tornam os navios significativamente mais manobráveis e podem reduzir a sua necessidade de combustíveis fósseis a bordo em 40% ou mais.

A ABB também está a levar a mobilidade elétrica a novas alturas em teleféricos. Os motores ABB alimentam o funicular de cabos mais íngreme do mundo, inaugurado na aldeia alpina suíça de Stoos, em dezembro de 2017. Os motores ABB, que produzem uma potência total de 2,3 megawatts, permitem que o teleférico transporte até 1.500 pessoas por hora em cada direção ao longo da sua rota de 1,7 km. A ABB também forneceu motores e unidades de última geração para um sistema recorde de gôndola, recém-inaugurado, que transporta 580 passageiros por hora para o pico mais alto de Zugspitze - Alemanha.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é um líder tecnológico pioneiro em produtos de eletrificação, robótica e movimento, automação industrial e redes energéticas, com clientes globais de serviços públicos, indústria, transportes e infraestruturas. Continuando uma história de inovação com mais de 125 anos, a ABB está a escrever hoje o futuro da digitalização industrial e a impulsionar a Revolução Energética e a Quarta Revolução Industrial. Como patrocinadora oficial da Fórmula E, a competição internacional de automobilismo FIA totalmente elétrica, a ABB está a desafiar os limites da mobilidade elétrica contribuindo para um futuro sustentável. A ABB opera em mais de 100 países com cerca de 136.000 empregados. 

DOWNLOADS

Select region / language