Durante a projeção e construção da sua casa, uma moradia contemporânea com cerca de 150mt quadrados em Nafarros, arredores de Sintra, Miguel Carvalho, um apreciador de tecnologia decidiu por uma solução abrangente de automação residencial. Optou pelo ABB-free @ home® um sistema que atende a todas as suas necessidades.
Estação meteorológica, detetores de incêndio e de inundação, sensores de quebra de vidros, sistema CCTV, sensores de janelas, atuadores para os estores de rolo, sistema On/Off , ‘dimmers’ para a iluminação, termostatos com ligação às válvulas do piso radiante, atuadores na porta de entrada elétrica, válvula elétrica para o controlo da central do sistema de água doméstica, uma sirene interior, sistema do portão exterior automático na garagem, videoporteiro… e ainda disponível a opção para uma futura instalação de atuadores para a ligação de um sistema de rega automática, sistema central de aquecimento (controlado diretamente através do compressor da bomba de calor) e tomadas. Este foi o equipamento instalado na moradia e que possibilita uma grande variedade de funções, como por exemplo a abertura ou fecho dos estores de rolo, dependendo da luminosidade e/ ou da temperatura exterior detetada pela estação meteorológica.
“Como utilizador final faz-me pouco sentido a dependência total de técnicos para todas as intervenções no sistema (sejam elas falhas ou alterações de programação) e esta postura levou-me a derivar dos sistemas de automação mais “tradicionais”. Ao analisar todas as variáveis optei pelo sistema da ABB.” Disse Miguel Carvalho, cliente ABB-free@home.
O ABB-free @ home® permite que se usufrua da casa de forma mais inteligente e oferece alto grau de conveniência, segurança e eficiência energética. Os componentes e linhas da ABB podem ser instalados individualmente e as configurações podem ser alteradas a qualquer momento. Isso oferece ao cliente uma flexibilidade máxima: todas as configurações podem ser alteradas sempre que desejar. Mesmo por leigos técnicos – as funções são autoexplicativas. “É de tal forma user friendly que, por curiosidade, foi o meu filho de 13 anos que acabou por fazer parte da programação após uma simples explicação de como o sistema funciona”

A automação flexível da sua casa usando o ABBfree @home® oferece à família Carvalho uma série de funções:
- variador da intensidade de luz com um sistema de iluminação LED,
- regulação dos estores de rolo,
- notificações de alarme via ABB app ou por correio eletrónico, em caso de deteção de incêndio e/ou disparo do sistema de alarme devido a inundação, vidros quebrados ou deteção de intrusos no exterior das câmaras de vigilância,
- controlo do aquecimento de cada zona da casa com controlo automático, no caso da abertura ou fecho das janelas de forma a manter uma temperatura constante,
- regulação de temperatura ambiente em cada zona da casa permitindo, respetivamente, diferentes temperaturas de conforto, com a abertura automática ou fecho das válvulas elétricas do piso radiante para cada divisão,
- sistema pode ser acionado por voz e controla ainda a abertura e fecho elétrico da porta de entrada de casa, do portão da garagem e da “porta de homem” que dá acesso à rua,
- em caso de inundação, o ABB-free@ home usa a válvula elétrica central de água para cortar o fornecimento à habitação,
- videoporteiro dispõe da gravação de imagens e vídeo, programação de abertura de portão, entre outros.
“Com toda a certeza recomendaria o ABB-free@home. Como referi anteriormente, estudei de forma aprofundada todas as opções disponíveis no mercado e nenhuma delas conseguiu igualar todas as vantagens versus custo que o produto ABB disponibiliza.”
Fonte: Revista O Electricista - Reportagem ABB-free@home em Galamares