ABB obtém a certificação MOBI.E

ABB em Portugal obtém a certificação MOBI.E para gama de carregadores rápidos de veículos elétricos.

Em dezembro de 2015, na COP 21 de Paris, a comunidade internacional comprometeu-se a limitar o aumento da temperatura ao teto máximo de 2ºC em relação aos níveis da era pré-industrial. Desde então, governos, empresas e cidadãos têm vindo a adotar um conjunto de medidas e programas para cumprir este objetivo. A descarbonização da mobilidade passou a estar na agenda e a procura por veículos totalmente elétricos continua a crescer.

a5d48757c4ea37b6_org

Em Portugal as vendas de carros movidos a energias alternativas aceleraram em 2017 e a rede de carregamento público rápido tem vindo a ser renovada, contributo importante para que o país tivesse, entre os países da União Europeia (UE), a média mais baixa de emissões de dióxido de carbono de novos carros de passageiros, por quilómetro, em 2016, segundo a Agência Europeia do Ambiente.

Na ABB há muito que “encher o depósito” tem um novo significado. Como parte do compromisso do Grupo para construir uma rede mais inteligente, a empresa tem vindo a ampliar o seu portefólio num mercado cada vez mais relevante - o carregamento de veículos elétricos. Desde 2010, a ABB lidera a revolução da mobilidade elétrica, com infraestrutura de carregamento para qualquer local combinada com Serviços.

Um passo importante para a construção desta rede de carregamento inteligente foi a recente certificação da MOBI.E, empresa pública que assegura a gestão dos fluxos energéticos e financeiros resultantes das operações da rede de mobilidade elétrica, do carregador Série Terra 53 da ABB.

O ABB Terra 53 é o posto de carregamento DC de 50 kW líder de vendas na Europa e América do Norte. O design flexível permite múltiplas combinações dos protocolos abertos CCS, CHAdeMO e carregamento de CA. Os postos são projetados para um carregamento rápido e são ideais para estações de abastecimento e para aéreas urbanas com alto tráfego de veículos.

terra53_1

A mobilidade sustentável dará um forte contributo para o país atingir a neutralidade carbónica em 2050, e a ABB pode ajudar a estabelecer as bases para um futuro do transporte mais inteligente, fiável e livre de emissões, acessível a todos, em qualquer lugar.

Select region / language