A lâmpada incandescente que se mantém ligada há mais tempo no mundo está no posto de bombeiros de Livermore, Califórnia, nos EUA. Está ligada há mais de 1 milhão de horas desde a sua instalação em 1901. A lâmpada, soprada à mão, brilha 24 horas por dia iluminando a estação noite e dia para quando os bombeiros têm de sair para uma emergência. Mas nos dias de hoje tal não é mais necessário. Hoje, os edifícios são inteligentes e estão cada vez mais eficientes em termos energéticos. As luzes acendem-se com um gesto, um comando de voz ou simplesmente entrando numa sala ou num prédio.
Os edifícios inteligentes estão em ascensão. "O mercado de automação de edifícios e controlo registou um crescimento de dois dígitos nos últimos anos e deverá tornar-se numa indústria de 50 mil milhões de dólares até 2018", disse a empresa Orbis num relatório recente, acrescentando que sensores de movimento, para redução de luz, controlo de acesso, serão as áreas mais importantes de crescimento.

PointGrab, uma das empresas da ABB Technology Ventures (ATV). A ATV é a unidade de capital de risco corporativo da ABB e até agora investiu quase 200 mil milhões de doláres em parcerias, desde sua formação em 2009. A PointGrab desenvolveu uma solução inovadora que usa Inteligência Artificial (AI) e aprimora a automação de edifícios comerciais detetando e analisando informações sobre onde e como as pessoas usam o espaço, mantendo os mais altos padrões de privacidade e segurança de dados.
A start-up ambiciona uma fatia do mercado mundial de análise de ocupação em escritórios comerciais, que alcançou vendas de sistemas de 1,54 mil milhões de dólares em 2017 e deverá aumentar para 4,6 mil milhões até 2022, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 24,5 por cento, de acordo com a empresa de pesquisa sueca Memoori.
Investir na PointGrab é um passo lógico para a ABB. Há mais de 20 anos que a ABB fornece sistemas de controlo de edifícios inteligentes i-bus® para edifícios residenciais e não residenciais, gerando economias de energia de até 50%.
De acordo com o Institute for Energy Research, a tecnologia de construção é o maior consumidor de energia após o transporte e produção de energia. Aquecimento, arrefecimento e iluminação em edifícios residenciais e comerciais compõem cerca de 40% da energia consumida num prédio. Os edifícios inteligentes são essenciais num mundo onde a urbanização contínua obrigará os proprietários de edifícios a procurar mais eficiência e sustentabilidade.
A U.S. Energy Information Administration estima que o consumo mundial de energia poderá crescer 28% entre 2015 e 2040. Espera-se que a maior parte do crescimento venha de países onde a procura é impulsionada por um forte crescimento econômico, particularmente na Ásia. Espera-se que os países não membros da OCDE na Ásia, incluindo China e Índia, representem mais de 60% do aumento total do consumo mundial de energia entre 2015 e 2040.
A plataforma de deteção do PointGrab é a CogniPoint ™. Utiliza sensores altamente inteligentes baseados em imagens e conecta-se a um sistema de gestão baseado na nuvem. Otimiza o uso de estações de trabalho, salas de reuniões, iluminação, bem como aquecimento, ventilação e ar condicionado em espaços de escritório. Do lado da procura, a tecnologia permite que empresas e organizações ativem apenas, por exemplo, iluminação e aquecimento, quando necessário: quando as pessoas estão realmente lá, protegendo a sua privacidade.

Os sensores instalados no teto do espaço de trabalho deteta a presença, o local e o número de pessoas. O software executado no sensor envia os dados analisados por uma conexão segura e criptografada ao CogniPoint Management System, baseado na nuvem.

Este sistema de gestão baseado na nuvem controla o ciclo de vida do sensor durante o interface com plataformas e aplicativos de terceiros. O sistema usa tecnologias avançadas de visão computacional e aprendizagem para detetar com precisão e fiabilidade se as pessoas estão numa sala. Todas as análises são realizadas dentro do sensor, portanto, nenhuma imagem é transmitida ou armazenada.
"O que diferencia a CogniPoint das outras plataformas é que ela fornece dados ricos e precisos sobre o paradeiro dos ocupantes sem comprometer a sua privacidade", disse Meir Morag, diretor da PointGrab.
A solução da PointGrab pode economizar até 30% das despesas anuais para um espaço de escritório. Dados do setor mostraram que cerca de 40% do espaço do escritório não é utilizado o tempo todo e que, com a ajuda da tecnologia PointGrab'd, o espaço do escritório pode ser significativamente otimizado, levando a um retorno do investimento. Num exemplo representativo de um escritório de 25.000m2 com um custo anual de 8 mil milhões em aluguer, um investimento de 200.000 dólares gera uma economia de 2,4 milhões por ano.
Com 60% das empresas a planear adotar estratégias flexíveis no local de trabalho até 2020, a necessidade de informações sobre a força de trabalho está a aumentar. Aplicações adicionais para sistemas de alerta médico e análise de retalho podem dar acesso ao PointGrab a um mercado ainda maior que pode valer 80 mil milhões de dólares até 2021.
“A solução CogniPoint da PointGrab complementa a tecnologia da ABB como pioneira na soluções de automação de edifícios”, afirma o Dr. Kurt Kaltenegger, vice-presidente do grupo, responsável de tecnologia da ABB ATV. "Esperamos que essa colaboração impulsione os esforços de desenvolvimento e agilize a introdução de novos produtos".