O papel da ABB no transporte marítimo sustentável

As pressões globais relacionadas com alterações climáticas, desenvolvimento económico dos mercados emergentes e a crescente urbanização exigem novas e mais ambientalmente sustentáveis formas de transportar pessoas e bens, a ABB tornou-se um dos principais facilitadores do transporte sustentável, incluindo embarcações marítimas.

Como parte do papel pioneiro da empresa no transporte elétrico, a ABB fornece sistemas elétricos a bordo de embarcações há mais de 110 anos. Hoje, mais de 1.300 navios utilizam o sistema elétrico da ABB. Navios modernos estão a ser construídos com base na eletricidade, expandido a gama de fontes de energia viáveis para além do combustível tradicional para, por exemplo, baterias e células de combustível.

ABB_seacruiser_Ritz_Carlton

A ABB fornecerá a energia e propulsão para a primeira de uma série de embarcações inovadoras que marcam a primeira incursão da Ritz Carlton no setor marítimo. (Imagem: © Ritz Carlton) 

O papel da ABB como pioneira no transporte sustentável é equipar a indústria naval com soluções elétricas, digitais e conectadas que maximizem todo o potencial das embarcações, possibilitando assim uma indústria marítima segura, eficiente e sustentável.

Em 1990, a ABB transformou o transporte marítimo implementando a propulsão Azipod®, um sistema de propulsão elétrica para embarcações marítimas. O Azipod, que se encontra debaixo do casco do navio, pode girar 360 graus para aumentar a manobrabilidade, eficiência e o espaço disponível a bordo. Devido ao nível de ruído e vibração mínima, a propulsão Azipod também melhora o conforto dos passageiros e da tripulação.

Azipod

Economias de energia equivalentes a 700.000 toneladas de combustível foram conseguidas neste setor devido à seleção do Azipod.

Atualmente, uma ampla gama de embarcações depende da propulsão do Azipod, incluindo navios de cruzeiro, quebra-gelo, ferries e mega iates, frotas de abastecimento offshore, navios de investigação, barcos de instalação de turbinas eólicas e plataformas de perfuração.

A propulsão do Azipod tornou-se o padrão da indústria no segmento de cruzeiros, garantindo a 100º encomenda para navios de cruzeiro no início de 2017, com um contrato para fornecer energia ao primeiro quebra-gelo híbrido elétrico do mundo. Economias de energia equivalentes a 700.000 toneladas de combustível foram alcançadas no setor de cruzeiros devido à adoção do Azipod.

Azipod1

O navio de cruzeiro de expedição polar de luxo, com entrega prevista à companhia de cruzeiros francesa PONANT em 2021, contará com duas unidades de propulsão Azipod® VI, adequadas às condições de gelo mais desafiadoras. (Imagem: © Ponant-Stirling International)

A propulsão do Azipod também impulsionará o visionário super iate Tuhura, o mais recente navio do Oceanco inspirado nas canoas polinésias e equipado com a mais avançada tecnologia. Perfeitamente adequado para a forma de canoa, o Azipod da ABB é parte integrante de um iate que combina um casco evolucionário simples com um avançado sistema de propulsão.

Tuhura

O Tuhura foi lançado pelo construtor holandês de super-iates Oceanco no Dubai International Boat Show 2018. (Imagem: © Oceanco)

A ABB também forneceu sistemas completos de energia e propulsão para duas embarcações do grupo HH Ferries tornando-os nos maiores ferries elétricos sem emissões do mundo. Os dois ferries, Tycho Brahe e Aurora, operarão totalmente a bateria entre Helsingør (Dinamarca) e Helsingborg (Suécia), uma distância de aproximadamente 4 km transportando mais de 7,4 milhões de passageiros e 1,9 milhões de veículos por ano. A nova solução de bateria ajudará a reduzir as emissões totais da frota em mais de 50% em relação às quatro embarcações anteriores operadas a diesel. A potência combinada da bateria de 8.320 kWh, para as duas embarcações, é equivalente a 10.700 baterias de carro. A ABB forneceu as primeiras estações de carregamento automatizadas em ambos os portos usando um robô industrial para otimizar o tempo de conexão e maximizar o período de carregamento.

Como a indústria naval está a enfrentar cada vez mais desafios como a regulamentação ambiental e o excesso de oferta global nos navios, há uma necessidade crescente de gerir de forma eficiente as embarcações. Com a ABB Ability ™, a oferta digital unificada e de várias indústrias da ABB, a indústria naval possui um pacote abrangente de software de apoio à decisão que oferece às equipas as ferramentas certas para monitorizar e otimizar a eficiência da embarcação. Também ajuda os proprietários e operadores a otimizar o planeamento de rotas, cumprir as regulamentações ambientais da UE e da OMI e melhorar a segurança da tripulação e da carga.

O SeaBubbles, um exemplo de mobilidade elétrica aquática, é um projeto futurista de emissão zero baseado na tecnologia da ABB. A embarcação representa um marco no desenvolvimento de novas formas de transporte que não impactam o meio ambiente nem sobrecarregam a infraestrutura urbana. Concebido como um táxi aquático, a embarcação será equipada com o ABB Ability ™ Marine Advisory System - OCTOPUS, uma solução de software que permite à ABB fornecer dados em tempo real ao centro de controlo do SeaBubbles, cobrindo praticamente todos os aspetos operacionais das embarcações.

ABB-Ability™-for-innovative-electric-water-taxi

O táxi aquático será equipado em breve com o ABB Ability ™ Marine Advisory System - OCTOPUS, uma solução de software que ajuda os operadores de navios a coletar e analisar todos os dados relevantes para otimizar o deslocamento da água.

O papel da ABB como líder mundial em transporte sustentável é mais crucial do que nunca. A ABB acredita em gerir o mundo sem consumir a Terra - e está a implementar o seu conhecimento tecnológico para tornar esta crença numa realidade.

Links

Select region / language