Bases do concurso #yumiapp

Objetivos, datas e âmbito
A ABB, SA, através da sua conta Twitter https://twitter.com/abb_portugal e Facebook https://www.facebook.com/abbportugal realizará um concurso chamado "Concurso YuMi", aberto a todos os utilizadores Twitter e Facebook maiores de idade, residentes em Portugal.

Descrição e mecânica do concurso
Para participação na promoção, os utilizadores interessados devem ser seguidores da conta do Twitter da ABB em Portugal (@ABB_Portugal) ou da página Facebook da ABB Portugal (https://www.facebook.com/abbportugal) e entrar na competição enviando as suas sugestões para à pergunta "E para si em que outras aplicações se poderia utilizar o YuMi?" através de tweets ou posts que incluam texto, fotografias ou ambos, e sempre utilizando a hashtag "#yumiapp". Cada utilizador pode enviar um número ilimitado de tweets ou posts com sugestões de resposta à pergunta.

Entre todos os participantes serão sorteados dois modelos desenhados à escala do robô YuMi da ABB.

Os vencedores de cada um deles serão publicados no portal da ABB da Semana Europeia da Robótica, na conta oficial da @ABB_Portugal no Twitter e na pagina de Facebook ABB.

Local e duração da promoção
Este concurso será válido apenas em Portugal a partir de 24 de novembro de 2015 até 29 de novembro de 2015, incluindo ambas as datas.

A 30 de novembro de 2015 serão selecionados os vencedores dos modelos à escala do robô YuMi.

Prémio
O prémio consiste em dois modelos à escala (um por cada vencedor) do robô YuMi da ABB.

A ABB, S.A., organizador do concurso entrará em contacto com o vencedor através da conta do Twitter e Facebook com a qual participou na competição a partir do dia 1 de dezembro de 2015, de modo a informá-lo que ganhou o prémio e solicitar as informações de envio.

No prazo de 5 dias úteis a partir do dia seguinte à comunicação da ABB, S.A., o vencedor deverá responder à ABB, S.A., confirmando os dados de envio.

Se o vencedor não responder dentro do período especificado para aceitar o prémio, se não atender a todas ou algumas das regras deste concurso, ou não quiser ou não puder desfrutar do prémio, o vencedor será descartado.

O prémio não pode ser trocado pelo seu valor em dinheiro ou qualquer outro prémio.

Proteção de dados pessoais
Os vencedores autorizam que os seus dados pessoais sejam incluídos num ficheiro gerido pela ABB, S.A., que os utilizará para gerir este concurso promocional, para entrar em contacto com os vencedores e para atribuir o prémio e enviar comunicações subsequentes da ABB, S.A. Estes dados serão tratados de forma confidencial e de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais.

Os participantes garantem e são responsáveis pela veracidade, exatidão, validade e autenticidade dos dados pessoais.

O titular dos dados pode exercer os seus direitos de acesso, retificação e solicitação de cancelamento para o seguinte endereço de e-mail: comunicacao-corporativa@pt.abb.com, indicando no assunto “Ref. Proteção de Dados - Concurso YuMi”.

Normas de controlo e de segurança
A ABB, S.A. reserva o direito de decidir tomar as medidas necessárias para evitar quaisquer comportamentos que a ABB, S.A. suspeite terem por objetivo ou efeito qualquer tentativa de agir de forma fraudulenta sobre esta promoção, ou violação das suas regras, ou em detrimento de outros participantes, cuja primeira e imediata consequência será a exclusão do participante e a perda de todos os direitos ao prémio que eventualmente tivesse obtido.

É expressamente proibido que uma pessoa participe na competição com mais do que uma conta no Twitter ou Facebook. A ABB, S.A. reserva-se o direito de invalidar, expulsar, eliminar ou desconsiderar perfis que considere suspeitos de qualquer tentativa de participação fraudulenta.

A ABB, S.A. reserva o direito de rejeitar ou excluir da competição qualquer resposta enviada por utilizadores, quando o considere adequado, nos casos em que a ABB, S.A. considere que tais respostas podem prejudicar a honra ou reputação da ABB, S.A., ou qualquer um dos concorrentes.

A ABB, S.A., excluirá automaticamente as participações que contenham elementos pornográficos ou sexualmente explícitos, que possam infringir os direitos humanos, ou que sejam degradantes ou discriminatórios em função da idade, sexo, ideologia, identidade sexual, etnia ou qualquer outro motivo.

Limitação de responsabilidade
A ABB, S.A. não se responsabiliza por interrupções ou falhas na Internet, na página da "Semana Europeia da Robótica" da ABB na rede de cabo, redes de comunicações eletrónicas, falhas de software ou hardware ou por quaisquer erros na introdução e/ou processamento das respostas apresentadas. Em caso de ocorrerem problemas ou incidentes deste tipo, a ABB, S.A., fará tudo ao seu alcance para os corrigir o mais rápido possível, mas não assumirá qualquer responsabilidade pelos mesmos.

A ABB, S.A. exclui qualquer responsabilidade por danos de qualquer natureza que, apesar das medidas de segurança adotadas, possam resultar do uso indevido de serviços e conteúdo por parte dos utilizadores, e em particular mas não exclusivamente, por danos que possam resultar da personificação de um terceiro por um utilizador.

Outras normas da promoção
A simples participação neste concurso implica a aceitação destas regras na íntegra e os critérios interpretativos da ABB, S.A., sobre a resolução de quaisquer questões derivadas do presente concurso, de modo que a demonstração, no sentido da não-aceitação das mesmas, implicará a exclusão do participante e, como resultado, a ABB, S.A., será libertada do cumprimento de qualquer obrigação para com este.

A ABB, S.A. reserva o direito de fazer alterações na mecânica ou funcionamento do concurso a qualquer momento e/ou terminar antecipadamente, se necessário, por justa causa, sem que da mesma possa derivar qualquer responsabilidade acrescida. No entanto, estas mudanças serão devidamente comunicadas através da conta do Twitter da ABB em Portuga @ABB_Portugal e página de Facebook ABB e, eventualmente, por outros meios de comunicação. A ABB, S.A., fará todo o possível para evitar que qualquer alteração prejudique uns participantes em detrimento de outros.

Ao participar neste concurso reconhece e concorda que os direitos de propriedade intelectual sobre este material de promoção pertencem à ABB, S.A.. A reprodução, distribuição ou tratamento não autorizado de qualquer material publicitário ou promocional é uma violação dos direitos de propriedade intelectual do titular.

Além disto, através da participação neste concurso reconhece e concorda que o direito de explorar as possíveis aplicações industriais sugeridas através do mesmo para o robô YuMi da ABB ou de outros modelos ou sistemas robóticos da ABB, pertencem à  ABB S.A. e/ou a qualquer uma das empresas pertencentes ao Grupo ABB.

Não poderá participar neste concurso qualquer pessoa que, a qualquer título, tenha participado na preparação da presente promoção.

Interpretação das bases e resolução de conflitos
A interpretação e violação destas regras serão regidas pela lei portuguguesa. Qualquer controvérsia resultante da interpretação ou aplicação destas regras será submetida aos tribunais da cidade de Lisboa.

Modelo à escala do YuMi em plástico.

Select region / language