"Sju sätt att äga världen"

En intervju med Andreas Ekström, en av våra inspirationsföreläsare på höstens ABB Ability Tour.


Vilka är de största utmaningarna inom digitalisering?
Att inte fatta beslut under stress. Informationstrycket är stort, konkurrensen är stor – då är risken att man inte är kall nog och väljer exakt rätt.

Vilka är de största möjligheterna inom digitalisering?
Alla nya kombinationer! Nya affärspartners, nya uppfinningar, kombinationer av befintliga uppfinningar, korsbefruktningar mellan olika människor och kompetenser. Det låter lite torrt, men jag brukar framhålla det ändå: digitaliseringen löser en oerhörd mängd organisationsproblem. Bland annat det ska jag tala om i min föreläsning på ABB Ability Tour

Vad är nästa steg inom digitalisering?
Att makten flyttar lite längre från Silicon Valley, och i stället hamnar mer hos konsumenter och politiker. Sedan exakt vad det leder till vågar jag inte säga, men jag tror man kan vara säker på att vi kommer att se stora maktförskjutningar.
 
För svensk industri?
Det beror så väldigt mycket på vem man är och vad man gör. Jag tror att det finns tre nyckelområden att fokusera på, om man sitter i en svensk ledningsgrupp i dag: Rekrytering, utbildning och kundrelationer. Man måste anställa de bästa, man måste satsa seriöst på att hålla personalen uppdaterad, och man måste vara oerhört uppmärksam på vad kunderna önskar. 
 
Hur ska svensk industri omfamna digitaliseringen?
Jag tycker, från det jag ser och hör, att den redan gör det på många nivåer. Ytterst handlar det om att hålla fokus på att svara på kundernas frågor och att lösa kundernas problem. Och då ska man göra det med de bästa möjliga redskapen, det är inte konstigare än så.

Hur kan svensk industri göra sig konkurrenskraftig genom digitalisering?
Genom att inte lägga ut precis allt IT-relaterat på samarbetspartners. Se till att IT-folk finns i verksamhetens absoluta mitt. 
 
Vad är de viktigaste punkterna i företags digitala strategi?
Man kan inte lägga IT i en egen strategi eller som en egen avdelning längre, det håller inte för de allra flesta. Man måste hitta sätt att låta det digitala genomsyra precis allt.

Hur ser digitaliseringen av svenska (industri-) företag ut i jämförelse med andra länder?
Väldigt bra. Vi glömmer ofta att ungefär hälften av jordens befolkning fortfarande aldrig har använt internet.
 
Sist men inte minst, hur digital är du själv?
Allt är en fråga om hur man mäter... Men jag lever, på gott och ont, med telefonen i handen större delen av dygnet. Jag försöker ju så gott jag kan att förstå vad som händer för att kunna dela med mig av det på ett begripligt sätt – då måste jag lära genom att göra.
FAKTA

Andreas Ekström är kulturjournalist på Sydsvenskan i Malmö-Lund. Hans nya föreläsning, som väckt internationell uppmärksamhet, heter ”Sju sätt att äga världen”. Den visar hur makt, pengar och kunskap har snedfördelats i den digitala revolutionen – men också vilka enorma möjligheter som därför har uppenbarat sig: att bygga nya affärer, nya sociala samspel och det internet vi verkligen vill ha. ”Sju sätt att äga världen” är på en gång en omvälvande samtidsanalys och en apell för digital demokratisering.

Andreas Ekström har gjort många hundra föreläsningar, författarbesök och seminarier kring den digitala revolutionen och är mycket uppskattad för sitt sätt att med pedagogisk tydlighet och utmanande frågor få publiken att omvärdera sitt nätbeteende. Andreas Ekström har nått en internationell publik genom TED.com, där en av hans föreläsningar visats över en miljon gånger.

Läs mer om...

 

Select region / language