Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Sommarjobbet visar vägen

Nya erfarenheter, inblick och personlig utveckling. För Louise Fagerström och Johan Noren öppnade sommarjobbet på ABB dörren till framtiden.

 

Louise Fagerström

När sommarjobbade du på ABB?

Jag sommarjobbade på Communication Center under sommaren 2017, då började jag en vecka efter terminen var slut och slutade en vecka innan skolan körde igång igen.

Vad fick du göra på ditt sommarjobb?

Allt möjligt! Jag fick intervjua olika personer på ABB och skriva artiklar om dem till intranätet och webbpublicering. Utöver detta fick jag också uppdatera sociala medier såsom Instagram och fotografera för broschyrer och artiklar. Jag översatte material från svenska till engelska och fick även chansen att utforma och publicera pressmeddelanden.

Vad gör du idag?

I detta nu kämpar jag på med min sista termin på textdesign-programmet på Mälardalens högskola. Om fem veckor börjar mitt examensarbete, där jag har fått chansen att arbeta med gänget på ABB:s tillväxthubb SynerLeap, där jag också praktiserade i höstas. Ett uppdrag jag förmodligen inte hade fått utan mitt sommarjobb på ABB. 

Varför ska man söka sommarjobb på ABB?

Genom mitt sommarjobb fick jag en inblick i hur arbetsuppgifter inom kommunikation kan se ut, och det har hjälpt mig mycket i mina andra val när det kommer till både studier och arbete. Om man som student känner sig osäker på vilken bransch eller specifik inriktning som passar, kan ett sommarjobb vara ett bra sätt att bli varm i kläderna.

Louise Fagerström

 

Johan Noren

När sommarjobbade du på ABB?

Jag jobbade i fyra somrar, det var 2009, 2010, 2012 och 2013.

Vad gjorde du på ditt sommarjobb?

De första två somrarna jobbade jag som montör. De andra två satt jag på produktionsteknik och agerade som support till produktionslinjerna. En sommar fick jag ett projekt som innebar att hantera ett bakflöde av robotar som kom tillbaka till fabriken för vidare montage. Då fick jag hantera en hel del logistik vilket var väldigt kul men kämpigt.

Vad gör du idag?

Jag jobbar som utvecklingsingenjör inom mjukvara på ABB:s enhet Robotics. Där jobbar jag med rörelsestyrning av robotar. Till exempel är det min uppgift att robotarna rör sig så noga och snyggt som de ska.

Varför ska man söka sommarjobb på ABB?

Det är en väldigt bra erfarenhet att få se hur det ser ut i en stor industri, oavsett om det är den verksamheten du kommer hamna i slutändan. Sen är det alltid bra att tjäna lite extrapengar såklart. 

Johan Noren

Så söker du sommarjobb på ABB

Varje sommar erbjuder ABB flera hundra sommarjobb inom hela verksamheten; allt ifrån produktion, logistik, konstruktion och administration. Som ett globalt teknikföretag med stora möjligheter är det ett lysande tillfälle för dig som student att skaffa arbetslivserfarenhet.

Mellan 4 februari och 15 mars har du möjlighet att söka sommarjobb för 2019. Erbjudanden om sommarjobb sker kontinuerligt. Om du inte får ett erbjudande får du besked senast i början av maj.

 

Läs mer