Tecnologías de ABB para la eficiencia energética

Una muestra de algunas de las muchas innovaciones de ABB, que están ayudando en todo el mundo a usar la energía más eficientemente.

Cómo lograr el equilibrio correcto

Cuando se trata de desarrollar productos, ABB sigue un proceso de siete etapas que empieza definiendo el alcance del proyecto, y termina investigando si el producto final aporta los beneficios esperados por los clientes y por ABB. El objetivo es mejorar la rentabilidad de los clientes reduciendo el coste total de la propiedad, que incluye todos los costes, desde la compra hasta la eliminación y el impacto ambiental.

iBus KNX de ABB

Controles de iluminación, protección del sol, calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como otros sistemas de ingeniería de edificios para viviendas y edificios inteligentes, que ofrecen ahorros energéticos de dos dígitos.

Propulsión Azipod

Azipod es un sistema eléctrico de propulsión naval que mejora la eficiencia energética entre un 10 y un 15 por ciento en comparación con los sistemas convencionales de propulsión.

Sistemas flexibles de transporte de electricidad en CA (FACTS)

Las tecnologías FACTS hacen que llegue más electricidad a los consumidores con un mínimo impacto en el medio ambiente y una menor inversión de capital en comparación con la construcción de nuevas líneas de transporte o de centrales eléctricas.

Corriente continua en alta tensión (HVDC)

Tanto HVDC como HVDC Light son sistemas altamente eficientes para transportar grandes cantidades de electricidad en aplicaciones especiales. La tecnología HVDC permite el transporte de electricidad a grandes distancias, tanto por líneas aéreas como por cables submarinos.

Sistemas impulsados por motores eléctricos

Una amplia gama de motores eléctricos de alta eficiencia y de accionamientos de velocidad variable según normas IEC y NEMA, diseñados para un funcionamiento fiable con alta eficiencia energética, para multitud de industrias y aplicaciones.

Gestión de redes eléctricas

ABB está contribuyendo a satisfacer la creciente demanda de electricidad mediante la mejora de la eficiencia de los sistemas eléctricos, y ayudando a incorporar a la red eléctrica las energías renovables.

Convertidores de tracción

ABB es un líder mundial en tecnologías innovadoras para fabricantes de trenes y operadores de ferrocarriles. Ayudamos a mantener el mundo en movimiento con nuevas soluciones sostenibles que permiten a los clientes un uso más eficiente de la electricidad, y creando una industria del ferrocarril de bajas emisiones que opera con la máxima eficiencia y fiabilidad.

Drives

Ofrecemos una amplia gama de drives de baja y media tensión que mejoran la eficiencia energética de los sistemas basados en motores eléctricos, en una amplia variedad de industrias y aplicaciones. Además de los ahorros de energía que consiguen, los drives de ABB pueden conectarse a los sistemas de control para integrar la eficiencia energética en los procesos de automatización.

Select region / language