ABB como patrocinador oficial del 19 Congreso Nacional e Internacional Andesco, se complace en extenderles la invitación a todos los interesados. 

Información de interés sobre el evento

Greg Scheu

Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo ABB y Presidente de la Región Américas.

En la Sala Plenaria, contaremos con la conferencia: "Enabling a stronger, smarter and greener grid", dictada por el señor Greg Scheu, Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo ABB y Presidente de la Región Américas.

Jueves 29 de Junio.
3:30-4:00 P.M.
Hotel Las Américas. Cartagena, Bolívar, Colombia

Alfonso Salgado

Gerente de la Unidad de Negocios en Power Grids - Grid Automation en Colombia.

En la Sala de Energía eléctrica y Gas Natural, contaremos con la conferencia: "Las redes eléctricas del futuro: Una visión de la evolución de los sistemas de potencia y los retos venideros", dictada por el señor Alfonso Salgado, Gerente de la Unidad de Negocios en Power Grids - Grid Automation en Colombia.

Miércoles 28 de Junio. 
11:00-11:30 A.M.
Hotel Las Américas. Cartagena, Bolívar, Colombia

Mejores momentos de ABB en Andesco
Soluciones ABB relacionadas:

¡Gracias por acompañarnos!

Select region / language