Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

您还可以这样浏览该页面

  • ZH

TLE 系列

160-800 kVA 三相 UPS


TLE 系列 UPS 是业界最高效可靠的三相 UPS 系统之一,为广泛的应用领域提供关键电源保护。TLE 系列产品为 VFI(电压频率独立)模式运行,采用创新控制算法的三电平逆变器技术,旨在满足不断增长的高效率需求。无论在双转换模式还是 eBoost™ 运行模式下,均能提供极高的整机效率。

TLE 系列 UPS 具有业内领先的可靠性、高效率、清洁输入和高功率因数输出特性。通过采用ABB专有的RPA™(冗余并联结构)技术实现多个装置并联,进一步提高系统可靠性。

所有的 ABB UPS 系统在其生命周期内均享受全面服务支持,服务团队提供世界一流的 7×24 全天候预防、维护和培训等技术支持。

想了解更多产品和服务信息?

产品及文件浏览

其他电源保护解决方案

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们