Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

为您提供卓越服务的保证

UPS和电源调节服务

在ABB,我们认识到设计和制造具有创新性和高质量的UPS仅仅是成功的一半。为了使您购买的UPS获得应有的信心和投资回报,您的UPS必须要进行正确的安装,调试和日常维护。

这就是ABB为什么在其售前和售后支持基础设施上投入巨资,从而能够保证在UPS的整个有效工作寿命内为客户提供全面服务的原因。

全天24小时为您服务

遗憾的是,我们不能100%保证您的ABB UPS永远不会出现元件问题。因为它和所有的电源保护设备一样,包含一些使用寿命有限的电气和电子元件。

我们能保证的是,通过经ABB培训的工程师进行的日常维护检查,能够最大限度地减少或完全消除此类元件引起的潜在问题。我们还可以保证,ABB的服务部分将始终积极配合支持您的ABB UPS的日常维护检查,并在您的ABB UPS的整个使用寿命内提供全年365天、全天24小时快速专业的紧急电话响应服务。

Loading documents

有兴趣进一步了解我们的产品和服务吗?请联系我们!