ABB ist Energy Management Partner von Borussia Dortmund
Die Transformation des SIGNAL IDUNA PARK
Wie ABB und Borussia Dortmund zeigen, dass sich eine über Jahrzehnte gewachsene Infrastruktur Schritt für Schritt in ein intelligentes, effizientes und zukunftsfähiges Stadion transformieren lässt.
KEY FACTS
81.000+ Fans: Deutschlands größtes Fußballstadion
66.000 Plätze: bei internationalen Turnieren wie WM und EM
5 MWp Solarleistung: das leistungsstärkste Stadion-Solardach der Welt
3,75 MWh Batteriespeicher ab 2026
Die Transformation des SIGNAL IDUNA PARK
Wie ABB und Borussia Dortmund zeigen, dass sich eine über Jahrzehnte gewachsene Infrastruktur Schritt für Schritt in ein intelligentes, effizientes und zukunftsfähiges Stadion transformieren lässt.
KEY FACTS
Potenziale Ihrer Infrastruktur entdecken
Kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren
Modernisieren. Integrieren. Skalieren.
Der SIGNAL IDUNA PARK ist weit mehr als Deutschlands größtes Fußballstadion. Er ist ein Gebäude mit Geschichte, das seit 1974 kontinuierlich gewachsen ist und heute hohe Anforderungen an Betriebssicherheit, Verfügbarkeit und Energiemanagement stellt.
Gemeinsam entwickeln ABB und Borussia Dortmund den SIGNAL IDUNA PARK zu einem Vorzeigeprojekt für intelligente Elektrifizierung, Energiemanagement und Gebäudeautomation. Im laufenden Betrieb entstehen offene, vernetzte Systeme, die Energieflüsse transparent machen, Prozesse optimieren und eine fundierte Grundlage für datenbasierte Entscheidungen schaffen.
Dabei unterstützt ABB den BVB auch dabei, sein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem kontinuierlich weiterzuentwickeln. So werden Energieverbräuche systematisch erfasst und ausgewertet, Verbesserungsmaßnahmen gezielt abgeleitet und die Dekarbonisierungsziele des Vereins wirksam unterstützt.
Potenziale Ihrer Infrastruktur entdecken
Kostenloses Beratungsgespräch vereinbarenModernisieren. Integrieren. Skalieren.
Der SIGNAL IDUNA PARK ist weit mehr als Deutschlands größtes Fußballstadion. Seit 1974 kontinuierlich gewachsen, stellt er heute hohe Anforderungen an Betriebssicherheit, Verfügbarkeit und Energiemanagement.
Potenziale Ihrer Infrastruktur entdecken
Kostenloses Beratungsgespräch vereinbarenDer unsichtbare Herzschlag
Der SIGNAL IDUNA PARK ist bekannt für seine einzigartige Atmosphäre. Was die meisten Menschen nicht sehen: Hinter jedem Spieltag arbeiten tausende technische Komponenten und Systeme präzise zusammen.
Von der Energieversorgung über die Gebäudeautomation bis hin zur Infrastruktur, die Sicherheit, Komfort und Betrieb gewährleistet – sie alle tragen ihren Teil dazu bei, dass aus einem Stadion ein Erlebnis wird.
Das ist die unsichtbare Seite des SIGNAL IDUNA PARK: Die Energie. Die Technologie. Der Herzschlag hinter den Kulissen.
Der unsichtbare Herzschlag
Der SIGNAL IDUNA PARK ist bekannt für seine einzigartige Atmosphäre. Was die meisten nicht sehen: Hinter jedem Spieltag arbeiten tausende technische Komponenten und Systeme präzise zusammen.
Von der Energieversorgung über die Gebäudeautomation bis zur Infrastruktur für Sicherheit, Komfort und Betrieb: Sie alle tragen dazu bei, dass aus einem Stadion ein Erlebnis wird.
Das ist die unsichtbare Seite des SIGNAL IDUNA PARK: Die Energie. Die Technologie. Der Herzschlag hinter den Kulissen.
Eine Blaupause für die Transformation bestehender Gebäude
Die Herausforderungen des SIGNAL IDUNA PARK sind einzigartig – und gleichzeitig universell.
Vom Traditionsstadion zur intelligenten Infrastruktur
Offen konzipiert. Intelligent verbunden.
Vom Stadion zum Connected BVB
Eine Blaupause für die Transformation bestehender Gebäude
Die Herausforderungen des SIGNAL IDUNA PARK sind einzigartig und gleichzeitig universell: Steigende Energieanforderungen, gewachsene Infrastrukturen und der Wunsch nach mehr Transparenz beschäftigen Betreiber unterschiedlichster Gebäude.
Gemeinsam zeigen ABB und Borussia Dortmund, wie sich bestehende Gebäude im laufenden Betrieb modernisieren, Systeme intelligent vernetzen und Energieflüsse transparenter steuern lassen. Dabei unterstützt ABB die Weiterentwicklung des nach ISO 50001 zertifizierten Energiemanagementsystems des BVB.
One Team. One Goal. Energy that counts.
Vom Traditionsstadion zur intelligenten Infrastruktur
Offen konzipiert. Intelligent verbunden.
Vom Stadion zum Connected BVB
Systemarchitektur mit Erweiterungspotenzial
Im Zentrum steht eine offene, skalierbare Architektur, die sich in bestehende Systeme integriert und schrittweise auf weitere BVB-Liegenschaften ausgeweitet werden kann: vom Trainingsgelände und Nachwuchsleistungszentrum in Brackel über die BVB-FanWelt bis hin zur Einbindung künftiger E-Ladeinfrastruktur.
So wirkt ABB im SIGNAL IDUNA PARK
Die Transformation wird dort konkret, wo Energie im Stadion verbraucht, verteilt und gesteuert wird. Gemeinsam mit Borussia Dortmund schafft ABB die Grundlage für eine Infrastruktur, die sich bedarfsgerecht betreiben und schrittweise erweitern lässt.
Energie messen. Verbrauch verstehen.
ABB Energiezähler mit Modbus-Kommunikation und Stromwandler erfassen die Verbräuche der LED-Wände sowie ausgewählter VIP-Bereiche. Die transparente Erfassung und zentrale Auswertung der Energieverbräuche schafft die Grundlage, Energieflüsse besser nachzuvollziehen und Verbrauchsspitzen frühzeitig zu erkennen. Sie unterstützt damit ein datenbasiertes Energiemanagement.
Beleuchtung bedarfsgerecht steuern
Im VIP-Bereich Friedensplatz steuert eine KNX-Lösung Beleuchtung und ausgewählte technische Funktionen bedarfsgerecht. Die Deckenbeleuchtung im Fensterbereich reagiert auf Tageslicht. Zusätzlich lassen sich Beleuchtung und Technik zentral sowie zeit- oder präsenzabhängig steuern und in ungenutzten Räumen automatisch abschalten, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
Infrastruktur intelligent weiterdenken
Intelligente Sicherungs- und Messlösungen erweitern die Energieerfassung auf weitere Unterverteilungen und Cateringbereiche. ABB SCU100 ermöglicht zusätzliche Untermessungen, unter anderem im Bereich der Dach-Unterverteilung. So können weitere Verbrauchsdaten schrittweise in das Energiemonitoring eingebunden werden.
Systemarchitektur mit Erweiterungspotenzial
Die offene, skalierbare Architektur lässt sich in bestehende Systeme integrieren und schrittweise auf weitere BVB-Liegenschaften ausweiten, etwa auf das Trainingsgelände in Brackel, die BVB-FanWelt oder künftige E-Ladeinfrastruktur.
Die Erkenntnisse aus dem SIGNAL IDUNA PARK zeigen, wie sich auch Bestandsgebäude und komplexe Infrastrukturen intelligent weiterentwickeln lassen.
So wirkt ABB im SIGNAL IDUNA PARK
Die Transformation wird dort konkret, wo Energie im Stadion verbraucht, verteilt und gesteuert wird. Gemeinsam mit Borussia Dortmund schafft ABB die Grundlage für eine Infrastruktur, die sich bedarfsgerecht betreiben und schrittweise erweitern lässt.
Energie messen. Verbrauch verstehen.
ABB Energiezähler mit Modbus-Kommunikation und Stromwandler erfassen die Verbräuche der LED-Wände sowie ausgewählter VIP-Bereiche. Im Bereich Friedensplatz werden unter anderem Gesamtverbrauch und Beleuchtung sowie Küche, Speiseausgabe und Bar transparent. So lassen sich Energieflüsse zentral auswerten und Verbrauchsspitzen frühzeitig erkennen.
Beleuchtung bedarfsgerecht steuern
Im VIP-Bereich Friedensplatz steuert eine KNX-Lösung Beleuchtung und Technik bedarfsgerecht. Die Deckenbeleuchtung im Fensterbereich reagiert auf Tageslicht. Zusätzlich lassen sich Funktionen zeit- oder präsenzabhängig steuern und in ungenutzten Räumen automatisch abschalten, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
Infrastruktur intelligent weiterdenken
Intelligente Sicherungs- und Messlösungen erweitern die Energieerfassung auf weitere Unterverteilungen und Cateringbereiche. ABB SCU100 ermöglicht zusätzliche Untermessungen, unter anderem im Bereich der Dach-Unterverteilung. So können weitere Verbrauchsdaten schrittweise in das Energiemonitoring eingebunden werden.
Vom Stadion auf Ihre Infrastruktur übertragen
Die im SIGNAL IDUNA PARK gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für große Veranstaltungsstätten relevant. Sie zeigen auch, wie sich Bestandsgebäude und komplexe Infrastrukturen intelligent weiterentwickeln lassen.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, welches Potenzial in Ihren Gebäuden und Standorten steckt.
Vom Stadion auf Ihre Infrastruktur übertragen
Die im SIGNAL IDUNA PARK gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für große Veranstaltungsstätten relevant. Sie zeigen auch, wie sich Bestandsgebäude und komplexe Infrastrukturen intelligent weiterentwickeln lassen.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, welches Potenzial in Ihren Gebäuden und Standorten steckt.
Vom Stadion auf Ihre Infrastruktur übertragen
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, welches Potenzial in Ihren Gebäuden und Standorten steckt.
Unsere Lösungen für Ihre Anwendung
Unsere Lösungen für Ihre Anwendung