- ABB wird „Energy Management Partner“ von Borussia Dortmund und vertieft die langjährige Zusammenarbeit im SIGNAL IDUNA PARK
- Energiemanagement, intelligente Stromverteilung und moderne Gebäudeautomation steigern Effizienz und Betriebssicherheit in Deutschlands größtem Fußballstadion
- Offene, skalierbare Systeme modernisieren die bestehende Infrastruktur im SIGNAL IDUNA PARK und verbinden Energiemanagement mit leistungsstarkem Stadionbetrieb
ABB wird „Energy Management Partner“ von Borussia Dortmund (BVB). Die Partnerschaft knüpft an eine langjährige technologische Zusammenarbeit im SIGNAL IDUNA PARK an. Gemeinsam entwickeln die Partner Deutschlands größtes Fußballstadion zu einem Vorzeigeprojekt für Energiemanagement, sichere Elektrifizierung und intelligente Gebäudeautomation. Zugleich entsteht eine Blaupause für die Modernisierung bestehender Gebäude und komplexer Infrastruktur.
An jedem Spieltag machen über 81.000 Fans den SIGNAL IDUNA PARK zu einer der atmosphärischsten Spielstätten des Fußballs. Als Heimat der berühmten „Gelben Wand“, Europas größter Stehplatztribüne, sowie Austragungsort von Bundesliga-, Champions League sowie Welt- und Europameisterschaftsspielen zählt das Stadion zu den ikonischsten Orten im Weltfußball. Hinter den Kulissen sorgt eine ganz andere Art von Leistung dafür, dass dieses Erlebnis überhaupt möglich wird: das intelligente Management von Energie, elektrischer Infrastruktur und Gebäudetechnik.
Kaum eine Umgebung fordert elektrische Infrastruktur so stark heraus wie ein Fußballstadion. Innerhalb weniger Stunden wechselt der SIGNAL IDUNA PARK vom Alltagsbetrieb in den Vollbetrieb für Fans, Übertragungsteams, Hospitality-Bereiche, Sicherheitssysteme und weitere kritische Betriebsbereiche. Der Energiebedarf kann dabei sprunghaft von nahezu null auf mehrere Megawatt anwachsen, während ein reibungsloser Betrieb jederzeit sichergestellt bleiben muss.
„Im Signal Iduna Park kommen Tausende Menschen zusammen, um etwas Außergewöhnliches entstehen zu lassen“, sagt Dr. Christian Hockenjos, Direktor Organisation bei Borussia Dortmund. „Mit ABB haben wir einen Partner an unserer Seite, der unseren Anspruch teilt, unsere Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern – nicht nur auf dem Platz, sondern im gesamten Stadion. Auf Basis unserer bestehenden Zusammenarbeit wollen wir neue Maßstäbe für einen effizienten und zukunftsfähigen Stadionbetrieb setzen.“
Anders als ein Neubau, der von Grund auf geplant wird, ist der SIGNAL IDUNA PARK ein gewachsener Standort, dessen Infrastruktur sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Das 1974 eröffnete Stadion zeigt, wie sich bestehende Gebäude durch moderne Elektrifizierung zukunftsfähig weiterentwickeln lassen – eine Herausforderung, die sich in Industrie, Gewerbe und öffentlicher Infrastruktur gleichermaßen stellt.
Als einziger Fußball-Bundesligist verfolgt Borussia Dortmund durch die Science Based Targets Initiative (SBTI) validierte Klima- und Nachhaltigkeitsziele. Zudem betreibt der Club eine Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach mit einer installierten Leistung von bis zu 5 MWp. Noch in diesem Jahr soll ein Batteriespeicher mit 3,75 MWh folgen.
In den vergangenen Jahren haben Borussia Dortmund und ABB gemeinsam die elektrische Infrastruktur, die KNX-basierte Gebäudeautomation, die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie das Energiemanagement des Stadions modernisiert. Die Maßnahmen bauen auf dem nach ISO 50001 zertifizierten Energiemanagementsystem des SIGNAL IDUNA PARK auf, das einen strukturierten und unabhängig validierten Rahmen für die Überwachung, Messung und kontinuierliche Verbesserung der Energienutzung bietet. Als „Energy Management Partner“ trägt ABB auf dieser Grundlage dazu bei, die Transparenz über Energieverbräuche zu erhöhen und das Energiemanagement im Stadionbetrieb kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Im Zentrum steht eine offene, skalierbare Architektur, die sich in bestehende Systeme integriert und auf alle BVB-Liegenschaften ausgeweitet werden kann; vom Trainingsgelände und Nachwuchsleistungszentrum in Brackel über die BVB-FanWelt bis hin zur Einbindung künftiger E-Ladeinfrastruktur. Die Lösungen, die im SIGNAL IDUNA PARK entwickelt werden, sind nicht nur für große Veranstaltungsstätten relevant, sondern liefern auch wertvolle Impulse für die Modernisierung von Bestandsgebäuden weltweit.
„Unsere Partnerschaft mit ABB zeigt, wie aus einer langjährigen Zusammenarbeit konkrete Lösungen mit strategischem Mehrwert für beide Seiten entstehen können. Gemeinsam machen wir den Signal Iduna Park effizienter und zukunftsfähiger“, sagt Benedikt Scholz, Direktor Internationalisierung und Commercial Partnerships bei Borussia Dortmund.
„Der Signal Iduna Park verbindet die Anforderungen kritischer Infrastruktur mit der Komplexität eines über Jahrzehnte gewachsenen Gebäudes“, sagt Dr. Stefan Rohrmoser, Leiter Marketing & Vertrieb bei ABB. „Indem wir Elektrifizierung, Energiemanagement und Gebäudeautomation in einer offenen, skalierbaren Architektur zusammenführen, unterstützen wir Borussia Dortmund dabei, Effizienz und Leistungsfähigkeit im Stadionbetrieb kontinuierlich weiterzuentwickeln und einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.“
ABB bringt ihre Expertise in Elektrifizierung, Energiemanagement und Gebäudeautomation ein. Borussia Dortmund steuert die Erfahrung aus dem Betrieb einer der komplexesten und meistbesuchten Sportstätten Europas sowie SBTI-validierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele bei. Gemeinsam entwickeln die Partner Lösungen, die Erkenntnisse für die Modernisierung bestehender Gebäude und Infrastrukturen liefern können.
Weitere Informationen unter: go.abb/bvb


ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeitende weltweit Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) sowie an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com
Der Geschäftsbereich ABB Elektrifizierung ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die effiziente und zuverlässige Energieverteilung von der Energiequelle bis zur Steckdose. In mehr als 100 Ländern und mit über 50.000 Mitarbeitenden setzen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern dafür ein, die drängenden Herausforderungen im Bereich der elektrischen Infrastruktur und des Energiemanagements zu lösen. Wir unterstützen die Energiewende und die globale Elektrifizierung, indem wir die sichere, intelligente und nachhaltige Verteilung von Strom ermöglichen. Bei ABB nennen wir das „Engineered to Outrun“ – entwickelt, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden und Partner dabei, genau das zu erreichen. go.abb/electrification
Borussia Dortmund gehört zu den traditionsreichsten und populärsten deutschen Fußballklubs. Der 1909 gegründete BVB zählt allein hierzulande mehr als 10 Millionen Fans und blickt darüber hinaus auch weltweit auf eine rasant wachsende Fanbasis. Der achtmalige Deutsche Meister und fünfmalige DFB-Pokalsieger war 1966 der erste deutsche Klub, der einen Europapokalwettbewerb gewinnen konnte. Ebenso gewann der BVB 1997 als erster Bundesligist die UEFA Champions League; im selben Jahr folgte außerdem der Gewinn des Weltpokals. Mit einem Gesamtumsatz von inzwischen über 500 Millionen Euro gehört Borussia Dortmund auch zu den wirtschaftlich stärksten Fußballklubs der Welt.