Roboterprogrammierung so intuitiv wie noch nie – dank Wizard Easy Programming von ABB

Mit der neuen Software von ABB lassen sich Roboter einfach und ohne großen Schulungsaufwand installieren, programmieren und in Betrieb nehmen. So sinken besonders für Robotik-Erstanwender die Einstiegshürden bei der Implementierung von Automatisierungslösungen.

Wizard Easy Programming ist eine grafische Programmiermethode, die es den Nutzern ermöglicht, Programme für den kollaborativen Single-arm YuMi-Roboter von ABB zu erstellen – ganz ohne tiefergehende Programmierkenntnisse oder Training.

Die neue Programmiersoftware basiert auf Blockly, einem visuellen Open-Source-Editor, der Programmiersprachen bzw. den Code als verzahnte, grafische Blöcke darstellt. Dank dieses vereinfachten Ansatzes können Anwender mit Hilfe von Wizard den Single-arm YuMi-Roboter auch ohne Kenntnisse einer Programmiersprache programmieren: einfach per „Drag & Drop“ Funktionen auf das FlexPendant ziehen, das Ergebnis sofort begutachten und die Roboter-Aktionen innerhalb von Sekunden anpassen.

In Kombination mit Lead-Through-Programming macht Wizard die Bedienung des Single-arm YuMi-Roboters so intuitiv wie nie zuvor. Die Software deckt wesentliche Roboterfunktionen wie „Bewegen“, „Greifen“ oder „Vakuum-Sauggreifen“ ab – und damit eine breite Palette von Aufgaben, die Roboter üblicherweise ausführen. Mit zusätzlichen Funktionen zur Fehlerbehebung können Robotererstanwender einfach Fehler wie z.B. Kollisionen korrigieren. Da Wizard komplexe Programmierungen inklusive Fehlerbehandlung wesentlich vereinfacht, ist nun jeder Anwender in der Lage, schnell ausgereifte und effektive Roboterprogramme zu entwickeln.

Mit Wizard Easy Programming von ABB können selbst Anwender ohne tiefergehende Programmierkenntnisse den kollaborativen Singe-arm YuMi-Roboter programmieren.
Mit Wizard Easy Programming von ABB können selbst Anwender ohne tiefergehende Programmierkenntnisse den kollaborativen Singe-arm YuMi-Roboter programmieren.
center

„Flexible und einfach zu bedienende, kollaborative Roboter ermöglichen es selbst kleinen Unternehmen, die Vorteile von Robotik für sich zu nutzen. Speziell für Erstanwender eröffnen sich nun neue Möglichkeiten der Automatisierung – denn die Programmierung unseres Single-arm YuMi-Roboters gelingt dank Wizard einfacher denn je. Darüber hinaus sind weniger Kosten, Zeit und fachliches Know-how erforderlich, wenn es um die Implementierung von kollaborativen Automatisierungslösungen in unterschiedliche Arbeitsumgebungen geht – besonders entscheidend vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen über keine oder nicht ausreichende Engineering- oder Programmier-Ressourcen verfügen“, betont Andie Zhang, Global Product Manager Collaborative Robotics bei ABB.

Im Gegensatz zu anderen vereinfachten Programmierungstools wird Wizard Easy Programming in Echtzeit in die RAPID-Programmiersprache von ABB umgewandelt und unterstützt auch erweiterte Roboterfunktionen. Komplexe Roboteranwendungen, etwa für Montageaufgaben, lassen sich von erfahrenen Programmierern erstellen und in ein Wizard-Programm umwandeln, welches wiederum Anwender ohne Programmierkenntnisse bedienen können.

Die Software Wizard Easy Programming stellt die Programmiersprache als verzahnte, grafische Blöcke dar. Per „Drag & Drop“ lassen sich die gewünschten Funktionen auf das FlexPendant ziehen.
Die Software Wizard Easy Programming stellt die Programmiersprache als verzahnte, grafische Blöcke dar. Per „Drag & Drop“ lassen sich die gewünschten Funktionen auf das FlexPendant ziehen.
center

Wizard Easy Programming ist als vorinstallierte Software auf dem FlexPendant für alle neuen Single-arm YuMi-Roboter von ABB nach dem Release Ende März kostenfrei verfügbar. Auch bestehenden YuMi-Anwendern wird Wizard in Form eines kostenlosen Add-Ins zur Verfügung gestellt und kann über RobotStudio auf dem FlexPendant installiert werden.

Wer mehr über Wizard Easy Programming erfahren möchte, kann sich ab sofort für ein kostenfreies ABB-Webinar anmelden. Es findet am 22. April 2020 um 10 Uhr in englischer Sprache statt – hier geht es zur Anmeldung.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeitende. www.abb.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp