作为 “ABB AbilityTM” 数字化解决方案的一部分,ABB AbilityTM MyRemoteCare 电气产品健康状态管理平台是一款用于电气产品状态监测、评估诊断和运维建议的创新型云计算平台。根据大数据的诊断分析,整合设备状态的在线检测评估、离线评估,基于先进算法及运行环境参数进行诊断及预警,及时提供前瞻性预测,对于设备可能的失效提出预警,客户可以根据设备健康状态安排进行相应的维护及检修工作,从而避免由于定期计划性停电、设备检修而造成的经济损失;提高了用电的效率,显著降低非预期停电的风险。并结合客户现场及 ABB 本地服务站资源通过互联网进行服务需求的触发,ABB 本地服务人员接受网络派工的指令后,开始专业的服务执行,为客户设备安全可靠运行保驾护航,更可与 ABB 其他业务单元的数字化方案整合为统一的 ABB AbilityTM 整体解决方案。
ABB AbilityTM 电气产品健康状态管理平台—MyRemoteCare:
1)基于全新的MyRemoteCare 网关,将设备状态数据安全、可靠、及时的采集至云计算平台;
2)基于设备原理开发的健康诊断算法,准确判断设备状态趋势,失效可能性,实现状态预警;
3)基于云平台的管理存储设备的所有历史记录,针对不同状态的设备,制定不同的服务策略;
4)通过互联网 + 技术实现网络化的专业服务执行,所有的执行过程和结果自动上传至云数据平台;
5)可以实现云部署,就地部署,云互联等多种灵活部署方案,适应更多应用场景。
MyRemoteCare可将基于时间的维护策略转变为基于预测的维护策略,这将优化维护工作,从而节约运营成本。研究表明,MyRemoteCare能够减少50%以上的非计划停电损失,提高检修效率,降低维护成本,延长设备寿命。依托于更好的健康状态可追溯性和更专注的维护,资产寿命将可延长 10% 到 50%。
为何选择ABB?
- 优化的维护计划
- 提高正常运行时间和安全系数
- 减少运行成本