综合采矿

创建更加高效的工厂运营系统

想了解更多产品和服务信息?

工厂是产品、系统和解决方案组成的复杂架构。随着人们对过程优化和高效运营的需求不断增长,生产线规划师或效率架构师成为集成工厂设置的理想选择。

过去用于工业过程供电的电气系统往往是孤立的系统。这些系统拥有专门的运行控制室,并且与矿山或工厂其它部分相互隔离,工程师和技术人员位于这些控制室房间内,人员只着眼于驱动装置和电机的运行情况,以及这些驱动装置和电机是否能够提供充足的电力供应以维持电气系统的正常运转。

一套系统
最近科学研究发现,如果将多个系统集成到一起,工作状况会更好。明显的好处是更容易管理单个系统。 无论电气方面如何重要,它仍然只是生产过程中的另一个因素,算法优化可以将其与所有其它原始数据同时进行处理。如此这般,设备管理和信息管理就可以使用相同的数据库,并将结果呈现在同一块屏幕上。

一个明显的优点是供电可以正确无误。在采矿业中,生产设施消耗多达100MW电能的情况并不罕见,因此优化该领域可能会对工厂运营成本和减少碳排放造成巨大的影响。

实现这种集成解决方案的关键技术是我们的800xA分布式控制系统,该系统采用IEC 61850标准与变电站进行通信。这种方式可以对过程和功率进行调节,使得单位产品的耗电量降低。通过使用高带宽光纤电缆,而不是一般用于电气控制系统的铜线,可以提高效率,智能设计模板可以对智能电气设备进行自动化配置,从而减少安装时间和成本。

IT技术与OT技术的融合 

此外,IT技术(信息技术,如用于管理设备、维护、物流、生产和人员在内的整个采矿服务机制的企业软件系统)和OT技术(操作技术,如机械装置上的过程逻辑控制器)在这一领域的融合促进工厂运营效率的提升。我们的企业软件产品系列帮助工厂提高其生产效率、可靠性、安全性和可持续性水平。我们将信息技术(IT)和操作技术(OT)集成整合到一起,为您提供完整的解决方案,以从容应对各种商业挑战。

同一供应商
另外一个优点是,如果一家公司将系统和技术整合到一起,那么这家公司既可以作为主要的电气承包商,又可以作为主要的自动化承包商。由于这两种功能都归属于ABB的核心业务,因此ABB能够在这两方面提供交钥匙服务:即我们将把我们的成熟技术与专门针对个别矿山需求的丰富经验结合在一起。这涉及到工厂所有电气化、自动化和基础设施系统的工程设计、集成整合和优化处理。

体现这种集成系统产品的全面性和复杂性的一个典型例子是我们与亚马逊地区铁矿厂巨头——巴西淡水河谷公司(Vale)所签订的一个数百万美元的合同,帮助其创建未来化矿山。该矿山涉及从低碳卡车运输系统到矿石挖掘机的所有环节。

除了解决矿山的所有电力和自动化需求以外,我们还能提高矿山的工作效率。以瑞典考尼斯瓦拉铁矿石为例,该项目的服务执行过程非常高效,在合同签署后两个月以内,我们就针对电力和自动化系统提供了各种相关设备。用客户负责人的话来说:“这真是一个了不起的成就。”  

在项目的初期阶段,ABB将选择理想的电压,规划出理想的变电站布局,并对控制架构进行设计,使得客户在施工阶段投入优化的资本成本,并在随后的运营和维护过程中将成本控制在理想程度。ABB在铜矿、黄金、铝矿、铁矿、煤矿等领域数十年的丰富经验,已经充分证明了这种做法的优势,并且ABB采用公开成熟的交钥匙合同来实现这种做法,从而使客户有信心获得满意的结果。

下载和多媒体

Select region / language

常用链接