Само няколко дни преди началото на Световния икономически форум 2019, Давос празнува световна премиера: най-новият състезателен автомобил от ABB FIA Formula E - наричан Gen2 – бе транспортиран с влак от емблематичните швейцарски железници Swiss Rhaetian Railway до най-високо разположения град в Европа, където той ще бъде вълнуваща атракция на гара Davos Platz през идната седмица.
From this Saturday until next Sunday, January 27, the Gen2 will be on display in a special glass case. Interested passersby can learn about the ABB FIA Formula E racing series as well as about the activities of ABB in e-mobility via an information system. With over 8,500 fast charging stations installed in 70 countries around the world, ABB is the global market leader for charging infrastructures.
АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на енергийни мрежи, продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална автоматизация и роботика и задвижвания, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. В качеството си на основен партньор на Формула Е, изцяло електрическият международен клас моторни спортове на FIA, АББ продължава да тласка границите на електрическата мобилност отвъд възможното, допринасяйки за едно по-устойчиво бъдеще. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители. www.abb.com