АББ влезе в споразумение да предостави своята водеща на пазара инфраструктура за електрически превозни средства за електрическите автомобили на “Порше Япония”, в това число Taycan - първата изцяло електрическа кола на автомобилния производител, която се очаква да навлезе на японския пазар през 2020 г.
Съгласно условията, Порше Япония ще инсталира високомощните зарядни станции на АББ в центрове на Порше и обществени обекти в цялата страна, създавайки бърза зарядна мрежа за своите електрически превозни средства. Планира се първата инсталация да бъде пусната в средата на 2020 г.
Алиансът ще подпомогне Япония в нейните усилия в посока на по-обширното приемане на електрическата мобилност. АББ и Порше Япония ще обединят сили, за да разработят следващото поколение зарядни устройства, поддържащи нива на мощност от над 150 kW и съвместими със стандарта за бързо зареждане CHAdeMO.
Японското правителство си е поставило амбициозната цел да продава само нови електрически или хибридни превозни средства до 2050 г. Този ход идва в момент, когато страната работи за намаляване на въглеродния диоксид и други парникови емисии, които в голяма степен са отговорни за глобалното затопляне.
“Задълбоченият експертен опит на АББ в зареждането на електромобили, в съчетание с изключително високата производителност на Порше, е печеливша формула за революционализиране на устойчивата мобилност и ще проправи пътя за Япония в нейния стремеж да изпълни амбициозните си планове за нула вредни емисии”, заяви Франк Мулон, Директор на глобалното бизнес направление на АББ за зарядна инфраструктура за електрически превозни средства.
Моделът Porsche Taycan е планиран да навлезе на японския пазар през 2020 г. С максимална мощност от 600PS (440kW), спортният седан може да ускори от 0 до 100 км/ч само за 3.5 секунди и разполага с максимален пробег от 500км (в съответствие с REACH NEDC). Търсенето за първата електрическа кола на Порше вече е изключително голямо - над 20 000 клиенти по цял свят са изразили интерес към нея от месец март 2019 г. След официалното представяне на автомобила, “Порше” ще влезе в производство със своя комби модел тип кросоувър - електрическият автомобил Cross Turismo.
Президентът на Порше Япония Тошиюки Шимеги споделя: “Много се радвам, че ще можем да предоставим най-високо производителната бърза зарядна мрежа в света на нашите клиенти, благодарение на това партньорство с АББ. До 2025 година половината от всички нови превозни средства на Порше може да включват електрически двигател - или като част от хибридна концепция, или като чисто електрическо превозно средство, затова изграждането на бърза зарядна инфраструктура е от жизнена важност за собствениците на електрически автомобили, като една голяма стъпка в проекта за електрически превозни средства на Порше.”
Със своите над 10 години експертен опит на пазара на оборудването за зареждане на електромобили, АББ е идеалният партньор, който да помогне на Япония да електрифицира своята транспортна система. АББ е член-съосновател на Асоциацията за зарядни стандарти CHAdeMO и CCS, и генерален спонсор на шампионата по автомобилни състезания ABB FIA Formula E, който прекроява света на устойчивата електрическа мобилност.
АББ е продала над 10 500 високоскоростни зарядни устройства в 73 държави.
АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер с обширно портфолио за дигиталните индустрии. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес е лидер в дигиталните технологии с четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители. www.abb.com
За Порше Япония
Порше Япония стартира през 1998 г. като истински вносител, който е 100% спонсориран от централата на “Порше”, показвайки солиден растеж в процеса на разширяване на обхвата си от модели. През 2015 година бе представен моделът Cayenne S E-Hybrid (PHEV), а Taycan се планира да направи своя дебют в Япония през 2020 г. като първата изцяло електрическа спортна кола от Порше. През 2018 година в Япония са продадени рекордните 7 166 нови коли, като настоящият общ брой на официалните дилъри на Порше в страната е 46.