Der Sommer 2019 hat neue Temperaturrekorde nach Europa und Nordamerika gebracht.
Anfang diesen Monats (6. August) veröffentlichte das World Resources Institute (WRI) einen alarmierenden Bericht: Ein Viertel der Weltbevölkerung ist mit extrem hohem Wasserstress konfrontiert, einer Situation, in der die Wasserressourcen in einer Region oder einem Land für ihren Bedarf unzureichend sind.
Die Forschungsorganisation prognostizierte, dass in 17 Ländern, in denen ein Viertel der Weltbevölkerung lebt, die Gefahr besteht, dass das Wasser knapp wird. Sie sind mit "extrem hohem" Basiswasserstress konfrontiert, da Bewässerungslandwirtschaft, Industrie und Kommunen im Durchschnitt jedes Jahr mehr als 80 Prozent ihres verfügbaren Angebots entziehen. Wenn eine Stadt oder ein Land so viel des verfügbaren Wassers nutzt, kann eine Dürreperiode katastrophale Folgen haben.
Vierundvierzig Länder, in denen ein Drittel der Welt lebt, sind mit "hohem" Stress konfrontiert, wobei durchschnittlich mehr als 40 Prozent des verfügbaren Angebots pro Jahr zurückgezogen werden. Länder, die nicht mehr als 20 Prozent ihrer verfügbaren Wasserversorgung zurückziehen, haben ein geringes bis mittleres Risiko, dass das Wasser ausläuft.

Der Verbrauch von zu viel verfügbarem Wasser hat bereits zu ernsthaften Problemen geführt. Das Institut führt Probleme auf der ganzen Welt an. "Die Reservoirs in Chennai, Indiens sechstgrößter Stadt, sind derzeit fast trocken. Im vergangenen Jahr haben die Bewohner von Kapstadt, Südafrika, ihre eigene "Day Zero" Wasserabschaltung nur knapp vermieden. Und im Jahr zuvor hat Rom Wasser rationiert, um knappe Ressourcen zu schonen", berichtet WRI.
Das Institut schlägt vor, die Effizienz der Landwirtschaft als eine der Möglichkeiten zur Verringerung des Wasserstresses zu steigern. Aber was wäre, wenn es eine Software oder einen Service gäbe, die automatisch Informationen über die Wasserversorgung analysiert und Risiken vorhersagt? Hier hilft ABB.

Der ABB Ability™ Collaborative Operations Center in Genua, Italien, ist ein Ort der Informationen und kritischen Erkenntnisse, der Wasserversorgern helfen kann, die Effizienz zu steigern und sicherzustellen, dass das gesamte Wasser optimal genutzt wird. Ein Team von Spezialisten steht den Wasserversorgern zur Verfügung, um ihnen zu helfen, die Produktivität und Effizienz zu maximieren und den Wasserstress so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig steigt die Rentabilität und Produktivität der Kunden durch bessere Anlagenleistung, höhere Sicherheit, reduziertes Risiko und niedrigere Kosten.
Das Zentrum nutzt eine Reihe verschiedener ABB-Technologien, -Software und -Services, um automatisch Informationen über den Prozess und die Risiken der Wasserproduktion zu sammeln und zu analysieren. Kunden an den Betriebsstandorten arbeiten mit ABB-Experten im Collaborative Operations Center zusammen, um sicherzustellen, dass jede Wasseranlage innerhalb der gesetzlichen, last-, umwelt- und cyberrechtlichen Sicherheitsanforderungen betrieben wird.
Eine weitere ABB-Lösung, die zur Optimierung des Geschäfts der Wasserversorgung beitragen kann, ist das ABB Ability™ Electrical Distribution Control System. Der italienische öffentliche Wasserversorger Consorzio di Bonifica Veronese (CBV) senkte mit Hilfe des Systems die Betriebskosten um 30 Prozent und die Wartungszeit um bis zu 40 Prozent.
Indem ABB den Leistungsschaltern des Versorgungsunternehmens Augen und Ohren gibt, um sie zu erfassen und mit der Cloud zu verbinden; durch den Einsatz von Algorithmen unterstützt ABB die Entscheidungsfindung und ermöglicht es dem Wasserversorger, den Betrieb über eine intuitive Online-Schnittstelle zu überwachen und zu verwalten, um seine Dienstleistungen zu verbessern.
Viele Städte auf der Welt kämpfen darum, Wasser durch ihre Leitungen zu den Kunden zu bringen. Um das Problem aufzuzeigen, wurden im vergangenen Jahr im Vereinigten Königreich Geschäftsführer von Wasserversorgern berufen, um zu erklären, warum die Leckage so hoch war. Untersuchungen zeigten, dass einige Wasserversorger in Großbritannien rund um zwei Badewannen mit Trinkwasser pro Tag und Haushalt ausliefen, verursacht durch veraltete Infrastruktur. Auch in diesem Bereich können ABB-Lösungen helfen.
Eine große Erfolgsgeschichte ist die vietnamesische Stadt Ho Chi Min, die durch ihre alte Infrastruktur 30 Prozent ihres Trinkwassers verloren hatte. "Das Wasserversorgungssystem in Ho Chi Minh City ist seit 60-70 Jahren in Betrieb. Im Laufe der Zeit hat sich die Infrastruktur verschlechtert. Und die Wasserverluste sind hoch", sagte Tran Quang Minh, stellvertretender Generaldirektor bei SAWACO, dem Wasserversorger der Stadt.
SAWACO hat sich zum Ziel gesetzt, die Wasserleckage bis 2020 von derzeit 30 Prozent auf 10 Prozent zu reduzieren und setzt zur Erreichung dieses Ziels ABB AbilityTM Symphony® Plus, ein speziell auf die Wasser- und Energiewirtschaft zugeschnittenes dezentrales Steuerungssystem, ein.
Das Versorgungsunternehmen ist in der Lage, Netzwerkereignisse kontinuierlich zu erkennen, zu analysieren und zu verwalten, indem es diese Informationen in sofortige Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste umwandelt.
"In vielen Teilen der Welt wird die Instandhaltung der Wasserversorgungsinfrastruktur immer komplexer und schwieriger", sagte SAWACOs Tran Quang Minh. "In Vietnam glauben wir, dass wir mit Unterstützung von Technologieanbietern wie ABB eine Wasserversorgung und Infrastruktur für Ho Chi Minh City für heute und morgen aufbauen und unterhalten werden."