Eine hohe Produktvielfalt stellt hohe Anforderungen an die Verpackung: Lösungen von ABB und B&R für adaptive Verpackungsmaschinen und -prozesse, die Mensch-Maschine-Kollaboration und die Digitalisierung legen die Basis für Losgröße 1 in der Verpackungsindustrie.
Auf der FachPack präsentieren ABB und ihr Tochterunternehmen B&R erstmals auf einem gemeinsamen Stand Automatisierungslösungen für das Picken, Packen und Palettieren der nächsten Generation. Hersteller können mit robotergestützten Systemen und Technologien für adaptive Verpackungsmaschinen und -prozesse noch flexibler auf zunehmend unterschiedliche Kundenbedürfnisse, sich ständig verändernde Marktbedingungen sowie kürzere Produktlebenszyklen reagieren. Der gemeinsame Messeauftritt von ABB und B&R in Halle 4A, Stand 431, steht unter dem Motto „Kollaboration und Digitalisierung: Revolutionierung von robotergestützten Verpackungsprozessen für die Fabrik der Zukunft“. Die FachPack ist die europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik und findet vom 24. bis 26. September in Nürnberg statt.
Hohe Variantenvielfalt und kleine Losgrößen
B&R zeigt Lösungen für eine neue Generation von adaptiven Verpackungsmaschinen, deren Kerntechnologie das modulare und intelligente Transportsystem ACOPOStrak ist. Mit ACOPOStrak lassen sich Güter individuell transportieren und Produktströme zusammenführen sowie trennen. Weitere Highlights sind das nahtlos in die Automatisierung integrierte Vision-System sowie der Asset Performance Monitor. Mit diesem bringt B&R erstmals eine Cloud-Anwendung auf den Markt. Der Asset Performance Monitor basiert auf ABB Ability™ und liefert einen zuverlässigen Überblick über alle Maschinen im Feld.
ABB präsentiert am Messestand eine Verpackungszelle, die dank der Synchronisation von Förderband und ABB-Roboter eine optimale Balance zwischen Geschwindigkeit und Bewegung erreicht und Produkte in Hochgeschwindigkeit verpackt. Das Zusammenspiel von Robotern, Applikationsausrüstung und kompletten Anlagen bewirkt eine deutlich höhere Flexibilität und Effizienz bei der Verarbeitung und Verpackung von Produkten.
Darüber hinaus stellt ABB ihr marktführendes Portfolio an Robotern, Funktionspaketen und digitalen Lösungen für die roboterbasierte Automatisierung in der Verpackungsindustrie vor. Anwender erreichen hierdurch die nötige Flexibilität, um immer kürzeren Produktlebenszyklen, neuen Verpackungsdesigns sowie zahlreichen Packgrößen und Produktvarianten gerecht zu werden. Verpackungsanlagen müssen zudem ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten, denn ungeplante Stillstände oder Ausfallzeiten können zu kostspieligen Engpässen sowie Verzögerungen und Sicherheitsrisiken in der Produktion führen – vor allem in Branchen wie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Die Vernetzung kollaborativer Automatisierungslösungen im digitalen Raum fördert ein hohes Maß an Verpackungsleistung und Zuverlässigkeit. ABB Ability™ Connected Services nutzt die Intelligenz einzelner Roboter oder auch ganzer Roboterbestände, um Störungen um bis zu 25 Prozent zu reduzieren und die Wiederherstellung des Systems um bis zu 60 Prozent zu beschleunigen. Der digitale Zwilling, die Simulations- und Offline-Programmier-Software RobotStudio®, ermöglicht zudem eine optimale Auslastung und Nutzung der Roboterzelle inklusive Lebenszeitberechnung.
„Wir hören von vielen unserer Kunden, dass ihre Anlagen aktuell nicht mehr in der Lage sind, die steigende Nachfrage nach größerer Produkt- und Verpackungsvielfalt zu bewältigen sowie auf immer kürzere Produktlebenszyklen zu reagieren. ABB hilft Kunden in schnelllebigen Branchen wie der Lebensmittel-, Pharma- und Konsumgüterbranche, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und sich auf effiziente Weise diesem Wandel anzupassen. Gleichzeitig gilt es, kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden – diese Themen stehen im Mittelpunkt der Fabrik der Zukunft“, sagt Jörg Reger, Geschäftsführer ABB Automation GmbH.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein Technologieführer bei der digitalen Transformation von Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen, durch Innovationen geprägten Geschichte, hat ABB vier kundenorientierte, weltweit führende Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com
ABB Robotics ist ein Pionier in den Bereichen Industrieroboter, kollaborative Roboter sowie fortschrittliche digitale Dienstleistungen. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Robotertechnik sind wir in 53 Ländern und an über 100 Standorten aktiv. Zudem haben wir für ein breites Spektrum an Branchen und Anwendungen über 400.000 Roboterlösungen bereitgestellt. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Flexibilität, Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu steigern und gleichzeitig den Übergang zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft zu vollziehen. www.abb.com/robotics