- ダルミネはABBのMission to Zeroを達成したイタリア初の工場
- 革新的な技術アップグレードとデジタル化により、施設全体の炭素排出量を25%削減
- ABBの目標は2030年までに全事業活動でカーボンニュートラルを達成
イタリアのダルミネにあるABBの45,000平方メートルの施設は、エネルギー効率の高い技術とデジタル化への投資により、歴史ある高圧(MV)サーキットブレーカおよびスイッチギアの製造拠点がMission to Zeroを達成し、グリーン工場が必ずしも新設の工場である必要はないことを証明しています。
Mission to Zeroは、2030年までにカーボンニュートラルの実現を目指すABBの取り組みの一環であり、お客さまに、よりクリーンで環境に優しいサプライチェーンを提供するために重要な要素です。このプログラムは、ABBの低炭素製造拠点の先例を確立し、世界中のパートナーやお客さまが新規および既存の施設で実現できる青写真を描くことを目的としています。Mission to Zeroには、CO2排出量の削減から資源の節約、サステナビリティの目標達成を目指すお客さまへの可視性および測定可能なインサイトの提供まで、施設の運営全体でサステナビリティを向上させるためのさまざまな施策が含まれています。
ABB ディストリビューションソリューションズのプレジデントであるAlessandro Palinは次のように述べています。「当社のお客さまはサプライチェーンをよりクリーンで環境に優しいものにしたいと考えており、環境製品宣言(EPD)をますます求めています。ダルミネ工場はお客さまが実現できるような青写真を描きます。革新的な技術とデジタル化によって、炭素排出量を25%削減できることを示す好例であり、驚くべき成果と言えます。ABBではお客さまと協力して、2030年までに年間CO2排出量を100メガトン以上削減したいと考えています。これは地球上から内燃機関自動車3,000台分の年間排出量に相当します。サプライチェーン全体で炭素排出量を削減し、廃棄物を排除することで、お客さまがサステナビリティの野心を実現できるよう支援します」
1979年に建設されたダルミネ工場には、エネル・グリーンパワーの認定を受けた再生可能エネルギー源から100%のグリーンエネルギーがすでに供給されていますが、Mission to Zeroを達成するために、工場の建物3棟の4,000平方メートルにわたって太陽光発電パネルが設置されました。設置されたパネルによるピーク発電力は900kWpで、工場の電力需要の約20%をまかない、夏場の空調需要のピークを補うことができます。ABB Ability™ Energy and Asset Managerがエネルギー消費を監視して非効率な部分を特定し、省エネの機会を示します。例えば、屋外照明を高効率LED灯に置き換えたことにより、エネルギー消費を年間76,000kWh削減しました。これは、増加している電気自動車を充電するのに必要なエネルギー量です。
循環型経済アプローチを組み込むために、施設の専任の製品サステナビリティチームは、ライフサイクルアセスメントと環境製品宣言(EPD)を用いて製品を分析および認証しています。ダルミネは、お客さまの資源効率化を支援するだけでなく、欧州のABB工場間の部品輸送にプラスチッククレートの再利用や、包装材にリサイクルプラスチックの使用などの取り組みを通じて、自社の省資源性を向上させています。
最新の持続可能な技術によるアップグレードの後、ダルミネ工場は過去2年間で約2,200トンのCO2排出量を削減しました。これは赤道に沿って地球を360周走行する自動車の排出量に相当します。
ダルミネ工場は、中国、フィンランド、ドイツ、オランダのABB工場に続くMission to Zero施設となり、2022年以降、さらに多くの拠点が加わる予定です。
ABBのMission to Zeroの詳細は、https://new.abb.com/mission-to-zero[EN]をご覧ください。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。www.abb.com
ABBエレクトリフィケーションは、エレクトリフィケーション製品とソリューションのグローバルリーダーであり、世界100 カ国以上で事業を展開し、200 以上の製造拠点を有しています。50,000人以上の従業員が、安全でスマートかつ持続可能なエレクトリフィケーションソリューションを提供することで、人々の生活、つながり、仕事のあり方を変革するために尽力しています。私たちは、エレクトリフィケーションの未来のトレンドを形成し、技術とデジタルの革新によって差別化を図るとともに、ユーティリティ、産業、建築、インフラ、モビリティの各分野のお客さまに卓越したオペレーションによる体験を提供しています。 go.abb/electrification
For more information please contact:
Media Relations Phone: +41 79 941 69 58 | Investor Relations |