ABB와 Nüvü, 미국항공우주국(NASA)의 차세대 망원경용 행성 카메라 공급 예정

ABB가 NASA 제트추진 연구소와 2년 계약을 체결함에 따라 2025 년에는 ABB/Nüvü Camēras의 주요기술이 우주 망원경에 탑재되어 최초로 태양계 외행성에 대한 우주공간 모습을 포착하게 돼

NASA 미래 우주 관측소의 ‘낸시 그레이스 로만 우주 망원경 (Nancy Grace Roman Space Telescope)’이 지구와 유사한 다른 세계를 탐색하기 위해 2025년에 발사될 예정이다. 로만 망원경에는 두 개의 장비가 실리게 된다. 하나는 우주 암흑에너지 분포의 신비를 연구하기 위한 것이며, 나머지 다른 한 대 장비는 우주의 외계 행성 이미지 촬영을 위한 최초의 전용 카메라인 CGI(CoronaGraph Imager)이다. CGI 내부에는 ABB사가 Nüvü사와 공동으로 개발한 전자 코어를 탑재한 고감도 카메라 2대가 장착된다.

태양계 외행성 시스템은 원거리 관측이 극히 어렵다. 그 이유는 행성들이 근처의 항성에 비해 매우 더 흐릿하고 서로 이격 거리가 상당히 미미하기 때문이다. NASA의 CGI는 광소자들이 복합적으로 배치되어 있어 항성의 빛을 차단하고 인접한 행성의 잔여광(殘餘光)을 고감도 카메라로 전송할 수 있게 한다. 종전에는 관측할 수 없었던 우주공간 상의 특이점을 드러내도록 ABB/Nüvü사의 고유한 이미징 솔루션이 그 역할을 수행한다.

ABB 캐나다 법인 계측 및 분석 총괄 마르 코리보(Marc Corriveau)는 “로만 망원경 미션은 32억 달러 프로젝트로서 현재 지상에서 이루어지는 외계 행성 이미지 촬영보다 100배에서 1000배나 더 강력하다. 이 획기적인 미션에 중요한 부품을 공급하게 되어 정말 자랑스럽다. 성공을 위해 ABB 최첨단 전문 지식이 필요한 아주 흥미로운 프로젝트이다”고 언급했다.

“캐나다 우주국(Canadian Space Agency, CSA)의 우주기술 개발 프로그램은 나사 제트추진연구소가 고려할 만큼 충분히 완성된 수준으로 혁신적인 카메라 기술을 끌어올린 계기가 됐다. 몹시 고마운 부분이다.” Nüvü Camēras 최고 기술 책임자인 올리비에 데이글(Olivier Daigle)은 말했다.

금번 ABB사의 계약 수주는 위성 관측 민간 업체인 GHGSAT 수주에 연이은 것으로, 이 계약은 지상의 메탄가스 누출을 고화질 이미지로 촬영할 수 있는 특별 광센서를 공급하는 것이었다. ABB 광학 장비는 이미 우주 공간에서 90년 이상 신뢰할 수 있는 운영 이력을 축적하고 있다. 2003년부터 캐나다 대기 관측 위성인 SCISAT 센서는 지구 대기권에서 60개가 넘는 분자와 오염물질 성분을 조 단위까지 장기적 구성 요소 변화를 세밀하게 추적해 왔다.

최근 미국 국립 해양대기청(NOAA)의 극궤도 위성을 탄생시키는 데 중추적인 역할을 한 ABB 기술을 기반으로 전세계 기상청들은 기상 예보를 하고 있는데, 이 기술은 최대 7일까지 기상 예보의 적시성과 정확성을 향상시킴으로써 여러 생명들을 살리고 있다. 또한 ABB 센서는 일본의 GOSAT 1호와 2호 위성에 탑재되어 2009년 이후 전세계 온실가스의 점진적인 증가 현상을 정밀하게 관찰하고 있다.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 새로운 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개국에서 11만명의 유능한 직원들이 ABB의 성공을 주도 중이다. www.abb.kr

Nüvü Camēras는 2010년 이래로 초(超)감도 이미징 솔루션 분야에서 세계를 선도하고 있는 업체이다. 캐나다에 본사가 위치해 있으며, 우주 탐사 및 관찰과 산업안전 관리, 자연과학 및 생명과학 분야 진단기술 시장을 겨냥하여 카메라 및 조절기 설계와 제조 사업을 영위하고 있다. www.nuvucameras.com

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp