Z oczywistych względów Politechnika Wrocławska musiała wdrożyć procedury dystansu społecznego i kontynuować nauczanie zdalne. Ograniczony został również dostęp do przestrzeni laboratoryjnej. Jednak w sukurs przyszłym inżynierom przychodzą technologie internetu rzeczy, dzięki którym studenci będą mogli realizować projekty w czasie rzeczywistym za pośrednictwem chmury obliczeniowej.

Laboratorium, które powstało na Wydziale Elektrycznym przy współpracy z firmami technologicznymi, służy studentom do projektów badawczych i naukowych oraz realizowania prac dyplomowych. Co roku ze stanowisk z nowoczesnym sprzętem będzie korzystało nawet stu młodych inżynierów. Łączenie się z aparaturą przez smartfon, zdalna analiza danych, a w niedalekiej przyszłości również cyfrowa replika obiektów i procesów – to właśnie studenci wyszli z inicjatywą stworzenia przestrzeni, która pozwoli im poznać rozwiązania wykorzystywane obecnie przez najnowocześniejsze firmy przemysłowe.
– Wspólnie z Politechniką Wrocławską chcemy pójść krok dalej i stworzyć tzw. cyfrowego bliźniaka, dzięki któremu studenci będą mogli prowadzić laboratoria i ćwiczenia na cyfrowych odpowiednikach makiet używanych na zajęciach. To pozwoli im wykorzystywać wszystkie możliwości nowoczesnych aparatów, jakie są zamontowane fizycznie w laboratorium – mówi Radosław Dudzik z firmy ABB, który pomaga w procesie cyfryzacji stanowisk.
ABB zaangażowała się także w dostarczenie niezbędnego sprzętu do laboratorium. Obecnie działa w nim siedem gotowych stanowisk wyposażonych m.in. w symulator automatyki SZR, rozruch silników z zastosowaniem softstartu czy analizator kompensacji mocy biernej. Studenci mogą zdalnie sterować napędami przemysłowymi, wykrywać łuk elektryczny w instalacjach elektrycznych albo prowadzić prace badawcze, które mogą posłużyć do stworzenia własnej publikacji naukowej.
Wszystko zaczęło się od kilku prac dyplomowych, które studenci chcieli oprzeć na rzeczywistych układach elektrycznych. – Każdy ze studentów został objęty opieką specjalisty z ABB, przeszedł przeszkolenie i od podstaw zbudował własny układ na hali produkcyjnej firmy we Wrocławiu. Po pomyślnym przejściu testów, nowe projekty posłużyły jako gotowe makiety i stanowiska badawcze – mówi dr inż. Joanna Budzisz z Wydziału Elektrycznego PWr.
Co istotne, laboratorium pozwala na opracowywanie układów demonstracyjnych z perspektywą na ich produkcję i komercjalizację. – Placówka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bo prowadzone tu zajęcia i projekty to odpowiedź na rzeczywiste potrzeby studentów. Młodzi ludzie sami wybrali rozwiązania, które są dla nich interesujące. Oprócz wiedzy o budowie i zasadach działania urządzeń chcą znać najnowsze funkcje i możliwości technologii przemysłu 4.0 – dodaje Joanna Budzisz.
Nowe laboratorium jest więc szansą na zdobycie cenionych umiejętności i kompetencji, które dają lepszy start na rynku pracy. Obecnie bardzo dużo mówi się o cyfryzacji przemysłu. Jednak w praktyce młodzi ludzie, którzy kończą studia, często nie znają możliwości takich technologii, głównie przez niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę uczelnianą.

fot. Joanna Budzisz, arch. Politechnika Wrocławska 
fot. Joanna Budzisz, arch. Politechnika Wrocławska 
fot. Joanna Budzisz, arch. Politechnika Wrocławska
– Chcemy, by przyszli inżynierowie, którzy zostaną zatrudnieni w dużych zakładach energetycznych czy przemysłowych, byli inicjatorami świadomych zmian. Za kilka lat będą przecież pracowali z rozwiązaniami do zdalnej diagnostyki, analizy, predykcji, optymalizacji energii czy choćby obniżenia ryzyka wystąpienia awarii. Powinni znać funkcje i możliwości tego typu rozwiązań jeszcze na etapie formalnej edukacji, by móc później w pełni wykorzystać ich potencjał, a nawet rozwijać i dopasowywać do specyficznych potrzeb zakładu – uważa Radosław Dudzik.
ABB od ponad 20 lat współpracuje ze środowiskiem akademickim. We Wrocławiu jest partnerem wydarzeń naukowych. Biznes robotyki ABB współpracuje z Wydziałem Mechanicznym i Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, dostarczając roboty i oprogramowanie. Przyszli inżynierowie mają także możliwość odbywania praktyk i staży w firmie.