Quatro razões para investir numa melhor eficiência energética

Equipar bombas, ventiladores e compressores com variadores de velocidade (VSDs) não apenas economiza energia, mas também aumenta o lucro das operações.

center

Bombas, ventiladores e compressores trabalham normalmente em velocidade constante, com controlo de caudal e destino sendo feito pela abertura e fecho manual das válvulas nas condutas. Isso geralmente torna o processo de arranque muito trabalhoso, já que arrancar uma estação de bombagem, por exemplo, pode ocupar uma pessoa até uma hora. Os custos de mão-de-obra somam-se ao pessoal ter que viajar às vezes para locais distantes. Nalgumas instalações, esse processo é automatizado, mas o consumo de energia é mau.

Existe uma alternativa mais eficiente em termos energéticos. Controlar essas aplicações com variadores de velocidade, resulta numa economia instantânea no consumo de energia, ao mesmo tempo que traz vantagens competitivas a longo prazo.

Por isso se deve investir em variadores de velocidade para melhorar a eficiência de energética dos sistemas de bombas, ventiladores e compressores:

Maior eficiência operacional - a necessidade de mão-de-obra manual é eliminada à medida que o sistema controlado por variadores arranca automaticamente em horários predefinidos, com economia de horas-homem e custos de mão-de-obra.

Economia na fatura de eletricidade - variadores de velocidade usam somente a quantidade de energia necessária, acionando os motores a carga parcial, geralmente resultando entre 20-50% de redução do consumo de energia do sistema.

Economias em despesas de capital - Redução imediata no consumo elétrico garante um rápido retorno financeiro do investimento em variadores de velocidade, na maioria dos casos nalguns meses após a instalação.

Economia em custos de manutenção e peças de reposição – com os variadores de velocidade, tensões mecânicas nos acoplamentos da bomba durante o arranque podem ser eliminadas, o golpe hidráulico e as perdas por atrito nos tubos são reduzidos, e menos desgaste é aplicado no impulsor devido à rampa estendida aceleração e desaceleração definidos no variador.
 

Este tipo de poupanças valiosas não só podem ser alcançadas em grandes instalações industriais, mas também em instalações menores.

Na verdade, qualquer processo que esteja a utilizar motores elétricos, pode obter importantes economias financeiras e benefícios operacionais, com o uso de variadores de velocidade. Dê uma vista de olhos nas suas próprias operações e processos, não importa o quão grande ou pequeno, verifique onde o uso direcionado de variadores de velocidade pode ajudá-lo a obter um rápido retorno financeiro e vantagens competitivas de longo prazo.

Pode estimar o seu potencial de economia de energia e custo, com o controlo através de um variador de velocidade CA de baixa tensão em comparação com os métodos tradicionais, como estrangulamento e válvulas, usando a nossa ferramenta grátis EnergySave Calculator .

 

Links

Contacte-nos

Transferências

Partilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp