Teknolojik inovasyon ve dijitalleşme, düşük karbonlu ve ekolojik açıdan verimli ekonomiye geçişin hızlandırılmasında giderek daha da önemli bir rol oynuyor. ABB'nin dijital izleme , tanı ve teşhis çözümlerinin ve kanıtlanmış yenilikçi SF6’sız pano teknolojisinin devamı niteliğinde olan en yeni gaz yalıtımlı pano PrimeGear ZX0, orta gerilim (OG) ağında enerji dağıtımını sağlıyor.
Dağıtım , endüstri ve altyapı şirketleri dahil olmak üzere tüm segmentlerdeki müşterilerin, yalıtım gazını ekolojik açıdan daha verimli bir alternatifle değiştirmelerini sağlayan dünyadaki ilk pano niteliğinde olan PrimeGear ZX0, 2020'nin sonlarında piyasaya çıkacak.
SF6 (kükürt hekzaflorür), dünya çapında 50 yılı aşkın süredir panolarda kullanılan güvenilir bir yalıtım gazı. Mükemmel yalıtım özellikleri olsa da aynı zamanda oldukça yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip güçlü bir sera gazı. SF6 ile ilgili olarak yapılacak olan yönetmeliklerle birlikte, müşteriler SF6'sız pano teknolojisini kullanmaya yönelecekler.
ABB'nin Dağıtım Çözümleri İşkolu Başkanı Alessandro Palin: “ABB'deki vizyonumuz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak. Son teknoloji ürünler ve çözümler sunmaya ve de yeniliklere imza atmaya odaklanarak, enerji dağıtımını sağlamak ve değişime öncülük etmek istiyoruz. PrimeGear ZX0 ile SF6'sız pano teknolojimizi dijital imkanlarla birleştirerek esnek bir çözüm sunuyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için; müşterilerimizle birlikte çalışmaktan ve onların çevre dostu çözümleri tercih etmelerini sağlamaktan gurur duyuyoruz."
ABB, 10 yılı aşkın süredir orta gerilim gaz yalıtımlı panolar için SF6'ya alternatif olabilecek çözümler üretmek adına araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyordu. ABB, yeni PrimeGear ZX0 ile hepsinin bir arada olduğu bir çözüm geliştirdi. PrimeGear ZX0, SF6 ile ya da küresel ısınma potansiyeli %1 den az ve ekolojik açıdan daha verimli olan Dry Air veya AirPlus gaz karışımlarıyla birlikte sunuluyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak müşteri SF6 yalıtım gazını tercih ederse, daha sonra kolaylıkla AirPlus veya Dry Air'a geçebilmelerini sağlayan eco-ready bir panel çözümü sunuyor.
Bulut tabanlı bir çözüm hem sahada, hem de saha dışında panonun durumuna dair bilgi sağlıyor. Akım ve gerilim sensörleri ve de uzaktan izleme , tanı ve teşhis imkanları, kurulum ve devreye alma işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir hale getirirken, müşterilerin pano operasyonlarını izlemelerine de yardımcı oluyor.
ABB GIS Global Ürün Grup Yöneticisi Harikishan Narayanan: “PrimeGear ZX0, müşterilerimizin SF6'sız teknolojiye sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla tasarlandı. Yenilikçi tasarımı sayesinde bir taraftan düşük gaz basınçlı ve SF6'sız bir pano sunarken, bir taraftan da SF6'lı bir panoya benzer bir alan tasarrufu ve performans sağlayabiliyoruz. Gerçek zamanlı bilginin her yerden alınmasını sağlayan pano, müşterilerin veri odaklı kararlar almalarına olanak sağlıyor. PrimeGear ZX0, sürdürülebilirlik, performans, güvenlik ve dijitalleşmenin müşterilerimize ve çevreye fayda sağlayacak şekilde birleştiği yeni bir trendin öncüsü olacak.”
Yeni PrimeGear ZX0'ın 12 ve 24 kV versiyonları 2020'nin sonunda Asya'da, 2021'in ikinci çeyreğinde ise dünyanın her yerinde (ANSI hariç) satışa sunulacak.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel mühendislik şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 110.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com.tr
ABB'nin Elektrifikasyon İş Alanı, elektrik ürün ve çözümlerinde bir dünya lideri olup, 100'den fazla ülkedeki 200'den fazla üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. 50.000'i aşkın çalışanımız kendilerini güvenli, akıllı ve sürdürülebilir elektrifikasyon sağlamaya adadı. Temelinde ABB Ability™ olanaklı dijital çözümlerin bulunduğu portföyümüz, kamu hizmetleri, endüstri, binalar, altyapı ve mobilite alanlarında daha akıllı elektrik dağıtımı için elektrik enerjisinin akışını korur, bağlar ve ideal hale getirir. Daha fazla bilgi için https://go.abb/electrification adresini ziyaret edin.