ABB发布第一季度业绩

ABB发布第一季度业绩

2021年开局强劲

  • 订单额为78亿美元,同比增长6%,按可比口径增长1%
  • 销售收入为69亿美元,同比增长11%,按可比口径增长7%
  • 运营利润为7.97亿美元,利润率为11.5%
  • 运营息税摊销前利润为9.59亿美元,利润率为13.8%
  • 基本每股收益为0.25美元,同比增长41%
  • 经营活动现金流为5.43亿美元;持续运营业务的经营活动现金流为5.23亿美元

关键数据



变化

单位:百万美元(或另行标注)

2021年
第一季度

2020年
第一季度

美元

按可比口径


订单额

7,756

7,346

6%

1%


销售收入

6,901

6,216

11%

7%


毛利润

2,268

1,910

19%



    占销售收入比例

32.9%

30.7%

+2.2 pts



运营利润

797

373

114%



运营息税摊销前利润

959

636

51%

40%


    占运营收入比例

13.8%

10.2%

+3.6 pts



持续运营业务收益(税后)

551

326

69%



归属于ABB的净利润

502

376

34%



基本每股收益(美元)

0.25

0.18

41%



经营活动现金流

543

(577)

n.a.



持续经营活动现金流

523

(396)

n.a.



ABB集团CEO罗必昂表示:“在过去一年我们开展了大量的工作,为集团确立了正确的架构,如今我们业务的真正潜力开始显现。通过进一步明晰权责、提升透明度和反应速度,我们为所有利益相关方创造更多价值。”

CEO概述

市场活力在2020年夏季触底后持续复苏。短周期业务需求尤为强劲,超出预期。客户需求显著上升,加之此前成本控制举措的实效,推动运营息税摊销前利润实现两位数增长,一季度利润率高达13.8%。我很高兴看到现金流同样表现良好,一季度达到5.23亿美元。另外一方面,尽管对当期业绩没有实质影响,但半导体、塑料等一些元器件的供应日益紧张是值得关注的问题。我们预计下一季度部分业务的客户交货期将有所延长。此外,今年早些时候,我们隆重推出了多款新型协作机器人,通过拓展产品组合,解锁更多新客户自动化应用的新潜能。

总体而言,得益于大多数短周期业务的广泛复苏,一季度订单额增长达6%(按可比口径增长1%)。在某种程度上,需求的增长或与担心供应链短缺的囤货相关。尽管出现了企稳的初步迹象,但邮轮和油气业务疲软对业绩增长还是产生了不利影响。从整体看,欧洲区域和亚洲、中东及非洲区域的订单额双双实现小幅增长,其中中国的增长是一大亮点。在美国业绩的推动下,美洲区域的业绩表现有所改善,但与去年同期较高的增长率相比,今年本季度增长同比较弱。

我对于我们在实现2023年利润目标方面取得的进展由衷欣慰,所有事业部的运营息税摊销前利润增长均超过100个基点。我们正在采取行动进一步提高过程自动化事业部的运营绩效,同时后半年终端市场表现也将改善。

此前宣布的三个业务单元的剥离工作取得良好进展,预计将于今年下半年签署第一份协议。此外,我们已将电动交通业务设立为独立的业务单元,并启动了拆分其为独立法人机构的流程。这些举措将为该业务公开上市做准备,加速其未来的业绩增长和价值创造。

今年年度股东大会上通过了每股派发0.80瑞士法郎股息的提议。此外,我们还宣布了一项高达43亿美元的额外股票回购计划,再次确认将从电网业务剥离中获得的78亿美元现金收益返还给股东的计划。

前景展望

基于当前市场形势,ABB预计,2021年第二季度的增长率,与2020年第二季度低迷的业务活动相比,可比订单额和销售收入的增幅都将超过10%,订单额增幅预计将超过销售收入增幅。

ABB集团运营息税摊销前利润率预计同比将显著提高,达到约14%。

如近期发布的交易更新公告中所表述,ABB预计2021年全年可比销售收入增长将达到5%或以上,过程工业相关领域业务预计将在今年下半年复苏。

ABB预计2021年运营息税摊销前利润率将较2020年稳步改善,至 2023年目标达到13%-16%的上半区间。该预计已扣除在2020年对利润率产生不利影响的库什莱项目和搁置成本因素。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动社会与行业转型,实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案,不断拓展技术疆界,提升绩效至新高度。ABB拥有130多年的卓越历史,业务遍布全球100多个国家和地区,员工人数达10.5万。

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp