教育功能包

 

ABB机器人教育功能包是一款即用型的教育包,帮助学生培养机器人与自动化的能力与知识,使他们更好地应对机器人像笔记本电脑一样在工作场所随处可见的未来。ABB一直致力于帮助学生提升技能,以应对未来的职场需求,

该即用型教育包包含一台GoFa协作机器人、全套教学材料,以及全球认可的技术资格证书,帮助ABB机器人在全球范围内为自动化时代打造人才。

ABB与全球教育工作者合作开发的这款教育功能包,能为不同教育背景的学生其提供坚实的STEM(科学,技术,工程和数学)基础。

 

功能包里有什么?

industrial-robots_picto_gray
易于使用的机器人单元

该交钥匙式STEM教育单元是大学、商学院和专业技术培训的理想选择。

Presentation
全套课程材料

包含广泛的机器人概念和应用设计,对学生和老师都适用。

ABB_picto_48x48_10_team_up
STEM证书项目

全球认可的STEM证书,提升学生在全球的就业前景,并增强教育机构的吸引力。

 

主要优势

ABB Education Package  - bridge the skills gap
填补自动化教育缺口

该软件包由ABB的专家与教育工作者合作设计,利用简洁易懂的界面,帮助学生发现并学习机器人知识与技能。

ABB Education Package - Empower your educators
提升教学水平

这一即用型交钥匙式的功能包让教育工作者能够迅速将高质量的机器人培训整合到现有的教育内容中,为学生提供能满足实际需求的课程。

ABB Education Package - Customize curriculum
定制课程

包含额外的高级培训课程,教师可以根据学生的技能水平调整课程。

ABB Education Package - Learn from the leaders
接触更多专业知识

学生和教师获得世界一流的硬件和软件组合,并通过全面的培训和支持服务学习最先进的机器人知识与技术。

ABB Education Package - create careers out of curiosity
创造好奇心驱动下的更多职业

简单易用的协作机器人与直观的软件激励不同教育背景的学生都能探索机器人技术的无限可能。

ABB Education Package - Enhance employment opportunities
加强就业前景

学生们在现实生活中接受工业应用培训,学习职业技能,帮助他们更好地应对就业市场。

 

更多信息

 

ABB机器人完整产品组合

 

Loading documents
Select region / language