-
新闻稿
机器人赋能更高精度、更灵活的电子制造业
ABB机器人电子业务单元销售和市场经理HT Choong表示,机器人能够助力电子产品制造商优化生产,推动其快速、灵活地调整工艺流程,以适应消费品相对较短的生命周期。 从可穿戴设备和手机,到家庭娱乐系统和智能汽车,现代消费者对电子产品情有独钟。这份热情呈现出持续高涨的态势,据预测,到2030年,全球消费电子市场的规模将突破1.05万亿美元*。 然而,电子行业在努力迎合日趋增长的消费需求的同时,也面临着种种挑战。 电子制造极其复杂。电子元件密度高、内部结构复杂、部件微小精密的特点,要求装配过程具有极高的精度。而保证高精确性和重复定位精度的同时,整个解决方案还需要快速、高效、紧凑和可靠。 与此同时,消费者对最新的这些“必需”的电子设备依然孜孜以求,这促使制造商不断变革生产线,以满足对新产品的持续需求。只有最灵活的生产解决方案,才能够应对日新月异的市场需求,并保障现有的投资。 从元件制造、PCB
-
新闻稿
ABB扩建美国奥本山机器人工厂
为加强对美国这一重要市场的投入,ABB于今年在密歇根州奥本山启动了对北美机器人总部和生产设施的扩建计划。该项目预计将于2023年11月完工,总投资额为2000万美元。本次扩建将为该地区创造72个新的高技能工作岗位,并获得 45 万美元的密歇根商业发展计划绩效拨款支持。 自2010年以来,ABB在美国投资累计已达140亿美元。此次对机器人总部和工厂的最新投资,将使美洲的客户,尤其是电动汽车、医疗健康、包装和物流等增长型行业的客户大受裨益。2022年6月ABB 机器人对美国和欧洲1610名高管进行的调查显示,70%的美国企业希望靠近本土区域进行生产,而此次扩建将大幅提高工厂的生产能力,满足这些企业对自动化的更高需求。 密歇根州州长Gretchen Whitmer表示:“ABB
-
专题文章
并肩向未来:协作机器人助推无限可能
机器人所具备的稳定的速度、精度和灵巧度,尤其适用于执行重复性任务,这些对现代经济的发展至关重要。自 1960 年代以来,机器人技术已逐步引入到各行各业。如今的机器人多才多艺,焊接卡车车身,从废弃的仓库中挑选物品,焊接电路板,进行医疗手术,处理核燃料,探索遥远的世界等,多达一千余种任务,统统不在话下。 美国分析杂志Grand View Research对2022年全球工业机器人市场的估值已超过265亿美元,并预测到2030年的年复合增长率为10.5%。虽然业界预估略有不同,但全球可能有大约300万台工业机器人正在运行,且以新加坡和韩国为代表的亚洲经济体机器人密度非常高。[数据来源来源:国际机器人联合会2020年报告] 机器人自动化的经济效益和社会价值从未如此之大。在后疫情时代,机器人正在帮助填补全球制造业劳动力长期紧张状态下存在的技术工人短缺,这个数据目前据估计已超过 1000 万。
-
新闻稿
ABB扩展GoFa™ 协作机器人系列
ABB推出两款全新GoFaTM协作机器人:GoFa 10和GoFa 12,为更高效的协作机器人自动化增添了新的可能性。两款协作机器人负载分别为10kg和12kg,拥有出色的重复定位精度,可以密切配合工人完成更多任务,在应对劳动力和技能短缺问题的同时提高安全性和生产力。全新的GoFa协作机器人支持简易直观的编程方式,并能快速集成到生产环境中,降低了初次用户、教育工作者和中小企业的准入门槛。 除提升负载能力外,GoFa 10和GoFa 12协作机器人的工具中心点(TCP)速度最高可达2m/s,领先的重复定位精度高达0.02mm,是其他同类解决方案的两倍。同时,GoFa 10和GoFa 12的IP67防护等级能够防潮防尘,将协作机器人高速度、高精度的优势延伸到新的工业应用中,尤其适用于如机加工、焊接、物料搬运、抛光和装配等对自动化要求严苛的任务。GoFa
-
新闻稿
ABB进一步扩展大型机器人家族,推出四款节能型新品,共22个选型
ABB 进一步扩展大型机器人家族,推出四款节能型新品,包含22种选型,覆盖更广泛的领域,为客户提供更多选择和更高性能。新一代大型机器人包括IRB 6710、IRB 6720、IRB 6730和IRB 6740,适用于从150kg到310kg的负载范围,工作半径从2.5m到3.2m,能够为客户提供更多选择,并显著提高性能且降低能耗。 通过使用ABB OmniCoreTM控制器和轻量化的机器人设计,实现了高达20%的能耗节省。OmniCore还带来了精确的运动控制。该系列机器人配备ABB的TrueMove和QuickMove运动控制技术,领先的重复定位精度高达0.03mm。配备这些功能的全新机器人系列非常适合用于复杂的任务,例如点焊、激光焊接、螺丝拧紧和铆接,使汽车制造商能够完成高质量的装配工作。 1 2023 ABB全球业务调查
-
Local Press release
深圳南山区老旧大厦的近零碳蝶变之路
• 深圳市南山区蛇口大厦项目结合适宜的主动与被动技术及可再生能源方案,被纳入第二批“深圳市近零碳排放建筑试点示范项目”,并获得国家级“近零能耗建筑设计评价标识”奖项。
• ABB 提供ZEE600智慧能源管理系统 、eStorage智慧储能小屋及EVinn TA充电桩,通过源-荷-储的精准调控实现光伏消纳及负荷的优化调控,节能减碳。
• ABB助力客户打造光储直柔示范,创新应用直流配电技术,直流系统的能源调优技术。
-
新闻稿
世界上“最远程工作”的机器人,助力亚马逊雨林重建项目
ABB 机器人与美国非营利组织Junglekeepers合作开展了一项试点项目,展示了云技术在快速、高效地扩大雨林重建工作的作用。 ABB 机器人支持Junglekeepers的使命,保护55,000英亩的亚马逊雨林,并扭转森林砍伐的趋势。ABB的YuMi协作机器人在丛林实验室首次展示了其自动执行种植任务的能力。它加快了种植过程,让Junglekeepers的志愿者能够把宝贵的时间和资源用在更有影响力的工作上。 ABB的RobotStudio云技术使ABB的专家们能够从12,000公里(7,460英里)外的瑞典斯特罗斯市,模拟、优化和部署YuMi的程序,使其在偏远的丛林中执行任务,成为了世界上“最远程工作”的机器人。
-
Group press release
ABB收购Eve Systems强化智能家居产品组合
• ABB成为Matter和Thread的领导者,这是一种新的智能家居连接标准和无线协议,得到所有主要技术参与者的支持。
• 收购Eve Systems满足了楼宇建筑在能源价格及气候政策驱动下,对安全、智能和可持续改造的加速需求。
• 丰富的产品组合使现有家居在能源、安全和舒适管理方面变得更容易、更方便。
-
新闻稿
ABB机器人推出人工智能拣选解决方案Item Picker,提高订单履行速度和效率
ABB 机器人推出基于人工智能和视觉技术的全新拣选解决方案Item Picker,增强其行业领先的物流自动化产品组合,该解决方案能够在仓库和订单履行中心的复杂环境中准确识别并拣选物品。强其行业领先的物流自动化产品组合,该解决方案能够在仓库和订单履行中心的复杂环境中准确识别并拣选物品。 Item Picker使用机器视觉和人工智能技术确定每个物品的最佳抓取点,然后通过吸盘拾取物品并将其放入指定的箱子。该系统不需要任何人工监督,也不需要提前输入关于待拣选物品的物理信息。凭借其每小时高达1400件货品的分拣速率,企业可以在不增加人手或延长工作时间的情况下处理更多订单。 Item Picker解决方案包含机器人、吸盘夹具和专属机器视觉软件,能够全自动执行一系列复杂的物品拾取和放置任务,包括瓶装、袋装、盒装和各类塑封包装,媲美人工的柔性和灵活性。 Item
-
成功案例
ABB和惠灵顿水务公司荣膺全球水奖“年度智慧水务项目”奖
在德国柏林举行的全球水峰会上,ABB与新西兰惠灵顿水务公司合作项目斩获2023年全球水奖“年度智慧水务项目”奖。使用ABB解决方案后,惠灵顿水务公司可对水流流量数据进行实时测量和存储,每月可节约高达10%的能源 为了大幅提高其饮用水基础设施的灵活性,惠灵顿水务公司与ABB密切合作,使用ABB智能流量计实时监测水流流量,利用ABB变频器进一步提高能效,通过节约成本和提高灵活性使当地社区受益。在公共设施中,水泵的耗能占比较大,也是水循环过程中耗能较高的设备,ABB智能变频器可以提高水泵的能效,降低能耗。
No articles available for the selected year.