每年的3月22日为“世界水日”,旨在提升公众对水资源的保护意识,改变使用、消费和管理水的方式。水资源的短缺是我们面临的一个全球性的挑战,在世界上的很多地方水资源供不应求。《世界水发展报告》显示,到2030年,全球可能面临40%的水资源短缺。

ABB节水实践
保护自然资源是ABB集团2030可持续发展战略的重要部分。为保护现在以及未来的资源,ABB正在更加系统化地将循环经济理念融入整个产业价值链。
水是各项可持续发展目标的基石。虽然ABB大部分生产过程都不是用水密集型,但我们密切监测各业务运营中的用水管理。ABB结合当地的基准水压力指标,利用水风险地图工具对全球332个工厂和办公场地的水压力进行评估。这个工具还支持分析地下水枯竭水平、洪水风险以及季节变化对业务用水的影响。这些数据都为ABB更好地管理水资源提供了信息。
ABB通过采用闭环流程和其它措施回收和循环利用水资源,为我们实现节约用水奠定了基础。在2022年,这些举措帮助ABB全球工厂和办公场所节省了65%的工业用水和80%的冷却用水。目前,ABB正在开展13个改善水资源管理的项目,预计每年可节用水约1.7万吨。
客户节水案例
水行业和污水处理行业消耗了全球约3.5%的能源,我们有望通过大幅提高能源效率来节约资源。作为全球技术领导企业,ABB为取水、输水、净水、蓄水、配水、用水到污水处理的整个流程提供智能配电、电能质量、电机与发电机、变频器、测量与分析、自动化控制等一系列的电气和自动化解决方案,帮助用户提高能源效率、节约利用水资源,打造面向未来的智慧水务。
为新加坡和阿联酋海水淡化项目提供技术支持
在新加坡首个双模式海水淡化厂——吉宝滨海东海水淡化厂,ABB为其提供一系列数字化的测量和分析产品与解决方案,用于监测水流速率、压力、液位以及水中的氟浓度、浊度和pH值等,降低操作成本并提高效率,保障稳定高质量用水和公共卫生。该海水淡化厂每天可以从海水和雨水中生产3000万加仑的饮用水,支持缺少淡水资源的新加坡提高供水可靠性。
在阿联酋重要的反渗透式海水淡化项目——阿布扎比塔维勒水厂,ABB提供了包括30台UniGear ZS3.2中压开关柜和250台MNS Digital低压开关柜的中低压电气解决方案,以及广泛的中低压电机和变频器,保证海水淡化项目的供电连续性和水泵的高效稳定运行,提高系统运行效率和能效,节省能源开支和维护成本,支持该项目满足当地35万多户家庭的用水需求。

利用数字化技术缓解印度西南地区水资源短缺
持续干旱和水资源短缺对生产和生活产生巨大影响,因此通过现代化改造提高用水效率、缓解水资源失衡显得至关重要。在地处印度西南部的科帕尔县,ABB提供端到端的SCADA自动化控制系统和包含635台数字流量计的仪器仪表解决方案,帮助当地水务部门跟踪、衡量和优化科帕干旱地区的用水情况,并将经过处理的河水泵送至村民家中,利用数字水资源管理解决方案缓解印度科帕尔水资源短缺。
领先解决方案支持中国水利工程和管网建设
引黄入晋工程从黄河万家寨水库取水,分别向太原、大同和朔州供水,是解决山西水资源匮乏的重大战略工程之一。ABB先后参与万家寨一期和二期扩机工程,并为二期扩机项目提供了中压变频器LCI、同步电机、PLC系统、变压器、开关柜、励磁和滤波器等领先产品、服务和解决方案,全力支持这一国家重点工程建设。此外,ABB还参与了包括南水北调工程,云南昆明牛栏江-滇池补水工程以及延安黄河引水等多项国家重点民生工程,缓解区域水资源不均衡问题。
华北某大型水业集团在区域管网改造项目中,采用了ABB测量与分析的集合感知设备与先进通讯技术的数字化解决方案,以实现高效集约的供水管网管控。ABB电磁水表搭载NB-IoT窄带物联网通讯技术的数字化解决方案,能够在确保用户数据安全的同时,大幅增加管网数据采集效率,提升服务能力与水平。
ABB机器人喷涂技术帮助制造业节水节能
ABB突破性的PixelPaint技术重塑了喷涂工艺,提升了制造的可持续性。它在喷涂过程中无需使用遮蔽材料和额外通风,在减少有害物排放的同时实现了节水和节能。通过ABB RobotStudio编程软件,喷头紧沿车身工作,确保了油漆100%应用于车身表面而不会飞散。即使是多色喷涂也能一次性快速完成。不仅可以帮助汽车制造商将生产时间减半,还可以降低成本达60%。
助力长三角地区污水处理,浊流“变”清溪
污水的收集和集中处理对于水环境的保护至关重要,能够有效防止水污染,提高水资源利用率,同时也为城市居民的日常生活用水提供安全保障,促进城市生态环境的良好发展。
例如,ABB提供拥有高功率密度和紧凑结构的NMI系列高压模块化异步电机,支持“苏州河环境综合整治四期工程”竹园污水处理厂实现可持续的、高效稳定的运行;ABB向上海白龙港污水处理厂二期改造项目提供中低压电气解决方案,助其从容应对扩建和新建工程的用电需要,在保障稳定、连续供电的同时,实现了高效的电能管理。

2023年世界水日系列活动
在世界水日当天,ABB重磅发布《能源转型方程式》系列报告——水行业报告(中文版),报告强调了技术对于水行业减少碳排、实施能源转型以实现可持续发展目标的巨大作用。ABB开展的研究表明,要实现联合国水目标,全球每年需增加85.6亿立方米的废水处理能力和额外投资建设469个废水处理设施。ABB的自动化、电气化和数字化解决方案正在帮助监测、分析和管理废水处理厂的运营,助力这一目标的实现。扫描下面二维码,下载中文版报告:

活动当日,ABB还以图文形式带大家一起破解自来水“自来”的秘密,介绍这背后ABB电机与发电机在水行业中取水、水处理和供水三个步骤中发挥的作用,以及ABB高效电机、变频器和数字化技术如何以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个服务流程,为水资源的可持续利用和环境优化贡献力量。
3月22日-28日“中国水周”期间,ABB将通过一系列视频直播的形式来为大家呈现ABB测量与分析产品如何秉持“化繁为简”的理念助力水企在从源头到水龙头,从给水到排水的过程中,通过智能精准高效的监测设备对流量、水位、水质的精细化管理提供高质量数据,以测量构筑数字化基石,为智慧水务赋能。