- 全球水奖旨在表彰在水及污水处理、海水淡化行业取得杰出成就的项目,重点关注创新技术
- ABB利用智慧水务管理技术,提高了惠灵顿水务公司供排水管网的灵活性,让其更好地为未来做准备,因此获得“年度智慧水务项目”奖
- ABB智慧水务管理技术结合仪器仪表和数字解决方案,帮助惠灵顿水务公司以可持续、经济和安全的方式管理其基础设施
在德国柏林举行的全球水峰会上,ABB与新西兰惠灵顿水务公司合作项目斩获2023年全球水奖“年度智慧水务项目”奖。使用ABB解决方案后,惠灵顿水务公司可对水流流量数据进行实时测量和存储,每月可节约高达10%的能源
为了大幅提高其饮用水基础设施的灵活性,惠灵顿水务公司与ABB密切合作,使用ABB智能流量计实时监测水流流量,利用ABB变频器进一步提高能效,通过节约成本和提高灵活性使当地社区受益。在公共设施中,水泵的耗能占比较大,也是水循环过程中耗能较高的设备,ABB智能变频器可以提高水泵的能效,降低能耗。
与此同时,内置校验工具和健康检测功能可辅助操作人员保障设备使用寿命。数据记录完成后,亦可轻松导出,以便进一步分析和评估数据,从而尽早识别关键因素,更快采取补救措施。惠灵顿水务公司为新西兰六个当地议会提供供水基础设施管理服务,其中包括分布在不同地点的105个水泵站、248个污水泵站、148个蓄水池和27个雨水泵站。
ABB测量与分析仪器仪表业务线全球负责人Amina Hamidi表示:“该奖项堪称水务界的‘奥斯卡金像奖’,赢得该奖项是对我们的有力认可。创新是我们一切工作的核心,全球水峰会是国际水行业最重要的会议之一。ABB致力于帮助水行业向全球社区提供安全和健康的饮用水,这一奖项是对ABB团队在这方面的辛勤劳动和努力付出的充分认可。”
惠灵顿水务公司的Paul Winstanley表示:“这个奖项是对惠灵顿水务公司和ABB成功合作的认可。我们充分认识到,高效管理离不开精准测量。正因如此,ABB的解决方案对惠灵顿水务和我们庞大的供排水管网至关重要。借助ABB的技术,我们可以确保每一滴水都有据可查。

ABB团队(左一与左二)代表ABB和惠灵顿水务领奖 
惠灵顿水务的一处工厂 
新西兰惠灵顿(图片来源:Unsplash)