La innovación del centro de datos ayuda a las redes de carga rápida a solucionar problemas de suministro de red débil

La innovación del centro de datos ayuda a las redes de carga rápida a solucionar problemas de suministro de red débil

  • ABB utiliza la tecnología de energía del centro de datos para abordar los desafíos de suministro de red
  • La solución integral de suministro de energía combina las estaciones de carga rápida ABB Terra 360 con el sistema SAI Megaflex DPA
  • Solución innovadora desarrollada en colaboración con el cliente AMAG de Suiza

ABB se ha asociado con el grupo de concesionarios de automóviles AMAG de Suiza para desarrollar una innovadora solución de carga de vehículos eléctricos que compense las deficiencias en el suministro de la red. AMAG está instalando estaciones de carga y sistema de gestión de energía ABB Terra 360 en 13 ubicaciones en toda Suiza. En algunos lugares, las estaciones de carga recibirán energía a través de un innovador sistema UPS MegaFlex DPA que nivela los picos en la demanda de energía, asegurando que la carga rápida pueda continuar incluso cuando el suministro de la red tenga problemas.

Frank Böhmerle, Chief Technology Officer, AMAG Automobil & Motoren AG, dijo:

"Aunque la potencia de carga máxima habitual para vehículos eléctricos disponible en la actualidad es de 150 a 270 kW, esperamos que el estándar para turismos aumente a 350 a 360 kW en los próximos años, lo que se traducirá en una reducción masiva del tiempo de carga. Con nuestro red de ubicaciones cercanas a las autopistas, ofrecemos una adición atractiva a la red de carga”.

Terra 360 de ABB proporciona una potencia de salida máxima de 360 kW y puede cargar dos automóviles simultáneamente. El Terra 360 proporciona la máxima potencia optimizada a cualquier vehículo en cualquier momento. Cuando la batería de un VE se acerca a la carga completa y la carga se ralentiza, Terra 360 lo detecta, reduce la energía de carga y proporciona más energía al otro vehículo.

Para compensar los problemas de suministro de la red local, en algunos lugares, Terra 360 se conecta a la red a través de un sistema SAI ABB Megaflex DPA de 500 kW. La solución de “recorte de picos” se desarrolló en asociación con el Centro de Excelencia de ABB para sistemas de suministro de energía ininterrumpida (UPS) en Quartino, Suiza, utilizando tecnología desarrollada para garantizar un suministro de energía estable para los centros de datos. Durante la carga rápida, el sistema de almacenamiento de energía de iones de litio de 150 kWh de MegaFlex cubre picos que exceden la energía disponible de la red pública.

Adrian Wachholz, Director General de ABB E-mobility AG Suiza, dijo: “El compromiso de AMAG con la descarbonización ha adoptado el uso de tecnologías innovadoras y apreciamos la estrecha cooperación con ellos. Nuestro liderazgo tecnológico en E-Mobility va más allá de la infraestructura de la estación de carga para abordar los desafíos del suministro de red. La solución integral desarrollada para AMAG incluye la distribución, el sistema de reducción de picos, la batería y el sistema de gestión de energía”.

  • La solución de ABB garantiza que los vehículos eléctricos puedan cargarse rápidamente incluso cuando el suministro de la red tiene problemas
  • Con el sistema SAI MegaFlex de ABB reduciendo los picos de demanda, el Terra 360 puede proporcionar la máxima potencia optimizada a cualquier vehículo en cualquier momento
  • ABB está trabajando con AMAG en una red de carga pública en sus ubicaciones en Suiza

ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, y hace posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, alimentan y operan las cosas. Basándose en más de 130 años de excelencia, los cerca de 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial. www.abb.com

ABB Electrification es líder tecnológico global en la distribución y gestión de la energía eléctrica, desde la fuente hasta el suministro, para electrificar el mundo de forma segura, inteligente y sostenible. A medida que crece la demanda mundial de la energía eléctrica, nuestros más de 50.000 empleados en 100 países colaboran con clientes y partners para transformar la forma en que las personas se conectan, viven y trabajan. Desarrollamos productos innovadores, soluciones y tecnologías digitales que permiten la eficiencia energética y una sociedad baja en carbono en todos los sectores. Al combinar la escala global con el experiencia local, configuramos y fomentamos las tendencias globales, ofrecemos excelencia a los clientes y potenciamos un futuro sostenible para la sociedad. go.abb/electrification

ABB E-mobility está permitiendo un futuro de movilidad más sostenible y eficiente en el uso de los recursos como líder mundial en soluciones de carga de vehículos eléctricos (VE). ABB E-mobility es el socio elegido por los OEM de vehículos eléctricos más grandes del mundo y los operadores de red de carga de vehículos eléctricos a nivel nacional. Ofrece la cartera más amplia de soluciones de carga de vehículos eléctricos, desde cargadores inteligentes para el hogar hasta cargadores de alta potencia para las estaciones de carretera del futuro, soluciones para la electrificación de flotas y carga para autobuses y camiones eléctricos. Con ~1500 empleados en todo el mundo, ABB E-mobility ha vendido más de un millón de cargadores EV en más de 85 mercados, incluidos más de 50 000 cargadores rápidos de CC https://emobility.abb.com

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp