Pressemitteilung 2022-02-22 Robotik im Mittelstand und in der Logistik: Civey-Umfrage im Auftrag von ABB zeigt geteiltes Bild Eine von ABB im Auftrag gegebene und von dem Umfrageinstitut Civey durchgeführte Umfrage1 zum Stand der Automatisierung im deutschen Mittelstand und in der Logistikindustrie lässt erkennen: Auch wenn viele Unternehmen der Robotik großen Anteil beimessen, um heute und morgen im globalen Wettbewerbsumfeld zu bestehen, ist das Voranschreiten nach Einschätzung der befragten Unternehmen in den
Kundenreferenz 2022-02-03 Roboter für die Kleinarbeit Kollaborativer Roboter Single-arm YuMi® von ABB beschleunigt Prototypenfertigung bei GE Healthcare
Pressemitteilung 2022-01-25 ABB zeigt Produkt- und Serviceportfolio für Robotik und Fertigungsautomation im virtuellen Showroom Der ABB-Geschäftsbereich Robotik und Fertigungsautomation bietet ab sofort die Möglichkeit, sein gesamtes Produkt- und Serviceportfolio rund um die Uhr in einem virtuellen Showroom zu erkunden. Nutzerinnen und Nutzer können dank einfacher Navigation und mit nur wenigen Klicks in unterschiedliche Räume eintauchen – von Anwendungen wie Lackieren und Schweißen über Produktsegmente wie das erweiterte
Pressemitteilung 2022-01-11 Jörg Rommelfanger leitet Robotics-Division von ABB in Deutschland ABB hat Jörg Rommelfanger mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum neuen Leiter ihrer Robotics-Division in Deutschland ernannt. Darüber hinaus wird der 48-Jährige weiterhin als Leiter der Business Line Automotive das gesamte Automobil- und Zuliefergeschäft der Robotics-Division in Deutschland verantworten. Jörg Rommelfanger folgt auf Jörg Reger, der seit dem 1. Januar 2022 auf globaler Ebene gesamthaft
Pressemitteilung 2022-01-06 Joint Venture von ABB und HASCO – intelligente Fertigung in Chinas Autoindustrie vorantreiben Der Automatisierungsspezialist ABB und der führende chinesische Automobilzulieferer HASCO haben ein Joint Venture gegründet mit dem Ziel, die intelligente Fertigung in der chinesischen Automobilindustrie voranzutreiben. Grundlage des Joint Ventures ist eine bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen, die zur Entwicklung einer hochflexiblen und nachhaltigen Fertigung von
Pressemitteilung 2021-12-14 Neue OmniCore™-Robotersteuerungen von ABB – für ein Plus an Schnelligkeit, Skalierbarkeit und Energieeffizienz ABB erweitert ihre Familie an OmniCoreTM-Robotersteuerungen um zwei neue Modelle und ermöglicht es Unternehmen damit, noch schneller und effizienter zu fertigen. Die neuen Steuerungen E10 und V250XT sind für verschiedene Roboter aus dem ABB-Portfolio verfügbar. Sie zeichnen sich durch eine erstklassige Bewegungssteuerung aus und bieten ein Energieeinsparungspotenzial von bis zu 20 Prozent. Dank
Pressemitteilung 2021-11-23 Automobilfertigung muss sich an einen vielfältigen Antriebsmix anpassen Ein von ABB in Auftrag gegebener Bericht benennt die großen Herausforderungen für Automobilhersteller angesichts eines immer schnelleren Übergangs zu Elektrofahrzeugen und der zunehmenden Komplexität in der Fertigung und bei den Lieferketten.
Pressemelding 2021-11-18 ABB treibt gemeinsam mit Start-up Sevensense die nächste Generation autonomer mobiler Roboter voran ABB geht eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Start-up Sevensense ein. Das Unternehmen wurde 2018 als ein Spin-off der ETH Zürich gegründet und wird ABBs neues Portfolio an autonomen mobilen Robotern (AMR) mit künstlicher Intelligenz (KI) und 3D-Mapping-Technologie erweitern. Die Technologie von Sevensense wird es mobilen Robotern ermöglichen, in komplexen, dynamischen Umgebungen
Pressemitteilung 2021-11-17 ABB und Zume beschleunigen Abkehr von Einweg-Plastik • Vereinbarung über die Herstellung von 100 Prozent biologisch abbaubaren Verpackungen aus pflanzlichem Material, gewonnen aus landwirtschaftlicher Produktion • ABB-Roboter automatisieren Produktion von Zume und ermöglichen schnelle und skalierbare Herstellung der Verpackungen als kostengünstige Alternative zu Einweg-Plastik • Weniger als 10 Prozent1 der jährlich produzierten
Pressemitteilung 2021-11-16 Erkundungstour durch die Welt der Robotik und Automation: Roboter-Podcast von ABB geht in Staffel zwei Experten aus Industrie, Medien und Wissenschaft beleuchten wöchentlich jüngste Entwicklungen in der Robotik. Sie untersuchen zudem, wie die Fortschritte in der Automatisierung der Gesellschaft und Unternehmen zugutekommen und was die Zukunft bringt.