Instrucciones de seguridad Safety information


Instrucciones generales


Bienvenidos a ABB Robotics. Rogamos por su propia seguridad, en previsión de eventuales casos de emergencia, que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

thul-884307e1-baff-4b86-8a3143c0bde64664

Cuando se active la alarma (sirena con sonido continuo), siga las instrucciones del personal de ABB que le acompaña. Mantenga la calma y no corra.

thul-2bd47a7f-4d1d-43c6-8e2e25492cdf1d13

En caso de emergencia, tu contacto de ABB te acompañará al punto de reunión. Aguarde hasta recibir nuevas instrucciones.

thul-5adc89b4-c94c-4ad0-b428f3a6bc01a9b2

En caso de encontrarse solo, siga las señales de evacuación hasta alcanzar el punto de reunión. Si ha olvidado algo, no vuelva a recogerlo. En caso de humo, camine agachado y, si es posible, cúbrase la cara con un pañuelo húmedo.

thul-b7acb096-bb30-4abb-8e6c00cbd2b30302

Si detecta cualquier tipo de emergencia (incidente, emergencia, derrame, etc.) informe al teléfono de emergencia siguiente:

Central de alarmas: 50000 //+34 93 721 03 67
Servicio médico (lu vi 8h 12h): 41854 //+34 93 728 85 23

thul-36e5a43c-8fa7-45bc-b56fa70cb8d507f2

En caso de emergencia no se debe utilizar el ascensor.

thul-6d0f93cc-8be1-4250-b922e73f87346d90

En caso de emergencia deje sus objetos personales y no use su coche si no ha recibido instrucciones para ello.

¿Qué hacer al descubrir un incendio?

  • Mantener la calma.
  • Avisar del incendio al jefe de emergencias.
  • Informar acerca del incendio.
  • Confinar el incendio, cerrar puertas y ventanas.
  • Retirar productos combustibles próximos al foco.
  • Si el incendio es pequeño intentar actuar.
  • Protegerse del humo.
  • No correr riesgos innecesarios.

¿Qué hacer al oír la orden de evacuación?

  • Un toque de alarma significa “evacuación”: evacúa el centro de forma ordenada
  • .Abandonar todo lo que esté haciendo.
  • Atender las indicaciones del responsable de evacuación.
  • Seguir la vía de evacuación y dirigirse al punto de reunión.
  • Circular en orden y pegado a la pared.
  • No utilizar ascensores ni montacargas.
  • No retroceder ni volver al interior del edificio.
  • Permanecer en el punto de reunión hasta nueva orden.

Welcome to ABB Robotics. For your own safety, and in the event of a possible emergency, we would ask you to read and take note of the following safety recommendations.
thul-884307e1-baff-4b86-8a3143c0bde64664

When the alarm sounds (a siren will sound continuously) follow the instructions given by the ABB personal accompanying you. Keep calm and do not run.

thul-2bd47a7f-4d1d-43c6-8e2e25492cdf1d13

In the event of an emergency, your ABB contact will accompany you to the meeting point. Please wait for further instructions.

thul-5adc89b4-c94c-4ad0-b428f3a6bc01a9b2

If you are alone, follow the evacuation signs until you reach the meeting point. If you have forgotten anything, do not return for it. If there is smoke, keep your body below the level of the smoke by crouching and, if possible, cover your face with a damp cloth.

thul-b7acb096-bb30-4abb-8e6c00cbd2b30302

If you detect any type of emergency (incident, emergency, spill, etc.), inform the following emergency telephone number:
Emergency chief:

Security switchboard: 50000 //+34 93 721 03 67
Medical Service (Mon Fri 8h 12h): 41854 //+34 93 728 85 23

thul-36e5a43c-8fa7-45bc-b56fa70cb8d507f2

In an emergency, the elevator should not be used.

thul-6d0f93cc-8be1-4250-b922e73f87346d90

In case of emergency leave your personal belongings and do not use your car if you have no received instructions to do so.

What to do when discovering a fire

  • Stay calm.
  • Report the fire to the emergency manager?
  • Report about the fire.
  • Contain the fire, close doors and windows.
  • Remove combustible products near the focus.
  • If the fire is small, try to act.
  • Protect yourself from smoke.
  • Do not take unnecessary risks.

What to do when you hear the evacuation order

  • An alarm bell means “evacuation”: evacuate the center in an orderly manner. Abandon everything you are doing.
  • Follow the instructions of the evacuation manager.
  • Follow the escape route and go to the meeting point.
  • Circulate in order and glued to the wall.
  • Do not use elevators or forklifts.
  • Do not go back or return inside the building.
  • Remain at the meeting point until further notice.

plano-sant-quirze
Select region / language