ABB y Fundación Grupo SIFU se unen en un proyecto tecnológico para promover la inclusión social

Proyecto

 

ABB y Fundación Grupo SIFU* colaboran en un proyecto tecnológico innovador para promover la inclusión social a través de la música y la robótica. Esta tecnología permite a una persona con parálisis cerebral tocar el piano mediante un brazo robótico conectado al EyeHarp, un instrumento controlado por seguimiento ocular. El brazo del robot translada a un piano los movimientos de los ojos de Joel Bueno, joven de 16 años con parálisis cerebral espástica, gracias al software Eyeharp que se dispone en un plano circular que facilita llegar a todas las notas con la mirada.

Mediante el uso de Inteligencia Artificial, ERNI ha creado un algoritmo predictivo inspirado en los de alineamiento genético, capaz de anticipar la siguiente nota antes de que suene. Desarrollado en 2024 y perfeccionado en 2025, permite que el robot responda con mucha mayor rapidez. El robot combina dos entradas: la nota prevista y la que toca el niño. Con esa información, comienza a moverse hacia la nota anticipada, asegurando que, en el momento en que el niño la interpreta, la respuesta del robot sea prácticamente instantánea.

Hacemos posible aquello que parecía imposible, que personas con parálisis cerebral puedan interpretar música de manera autónoma y expresiva, abriendo nuevas fronteras de inclusión y creatividad en el mundo de la música, incluyendo instrumentos no digitales como el piano. 

*Fundación SIFU es una entidad sin ánimo de lucro con casi 20 años de trayectoria que nace a partir de la experiencia en inserción laboral de SIFU como Centro Especial de Empleo. La Fundación tiene como objetivo promover y fomentar la integración social e inserción laboral de las personas con discapacidad y con especiales dificultades de inserción.

 

 

Lee la nota completa

Proyecto

Protagonistas del proyecto

ABB_Logo_JPG_RGB_33px_red

Tecnología

  1. El músico busca una nota específica en la interfaz de usuario.
  2. El dispositivo de seguimiento ocular detecta el movimiento y la posición de los ojos de una persona.
  3. Los datos de movimiento ocular capturados se procesan y se convierten en un comando de movimiento.
  4. El robot convierte el movimiento en música tocando un instrumento.

The project

Cómo nace este proyecto

Premio Emprenedors Digitals 2025

El galardón, otorgado por el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, reconoce el compromiso de ABB Robotics y Fundación SIFU con la innovación solidaria.

Te lo contamos

Vídeos destacados

Entrevistas

Notas de prensa

Sigue las últimas noticias


Select region / language