ABB y Fundación Sifu colaboran en un proyecto tecnológico innovador para promover la inclusión social a través de la música y la robótica

ABB Robótica colabora con la Fundación Sifu en un proyecto tecnológico único e innovador que amplía las posibilidades de tocar e interpretar música para las personas con discapacidad.  Esta tecnología permite a una persona con parálisis cerebral tocar el piano mediante un brazo robótico conectado al EyeHarp, un instrumento controlado por seguimiento ocular. Hacemos posible aquello que parecía imposible, que personas con parálisis cerebral puedan interpretar música de manera autónoma y expresiva, abriendo nuevas fronteras de inclusión y creatividad en el mundo de la música, incluyendo instrumentos no digitales como el piano. 

Descripción general del proyecto

En el corazón de esta iniciativa se encuentra un profundo compromiso con el fomento de la integración social y la mejora de las perspectivas profesionales de las personas que se enfrentan a discapacidades y desafíos de integración únicos. La Fundación Sifu, reconocida por su inquebrantable dedicación a promover la inclusión social y facilitar la integración laboral de personas con capacidades diversas, ha unido fuerzas con ABB Robótica, líder tecnológico global, con un fuerte compromiso con la inclusividad, para crear un proyecto transformador. 

Visión y Objetivos

La visión central de esta colaboración es aprovechar el poder de la tecnología de vanguardia para facilitar el placer de la creación musical a las personas con parálisis cerebral. A través de la fusión de un dispositivo de seguimiento ocular y tecnología robótica, el proyecto se esfuerza por permitir que las personas, cuyo movimiento puede ser limitado, se involucren con instrumentos musicales, como el piano, a través del movimiento intuitivo de sus ojos. Esta fusión simbiótica de interacción humano-máquina tiene como objetivo democratizar el acceso a la expresión musical, fomentando un sentido de empoderamiento, creatividad e inclusión dentro de la comunidad.

Los protagonistas del proyecto

Fundación Sifu

La Fundación Sifu se erige como un faro de esperanza y apoyo, que se esfuerza incansablemente por romper barreras y crear oportunidades para las personas con discapacidad. Al abogar por la integración social y la inserción laboral, la fundación encarna el compromiso de fomentar el talento y fomentar una sociedad inclusiva en la que el potencial de cada individuo pueda florecer, independientemente de sus desafíos.

ABB Robótica

ABB se sitúa a la vanguardia de la revolución de las industrias con sus innovadoras soluciones robóticas, centrándose especialmente en la promoción de la colaboración armoniosa entre robots y humanos.

La robótica avanzada de ABB no solo ejemplifica la destreza tecnológica de vanguardia, sino que también prioriza la interacción fluida con los humanos, con el objetivo de mejorar la productividad, la seguridad y la eficiencia en diversos entornos de trabajo.

Estos robots están diseñados no solo como máquinas, sino como socios colaborativos, que trabajan mano a mano con los humanos para aumentar las capacidades, agilizar los procesos y crear un futuro en el que el hombre y la máquina colaboren sinérgicamente para el éxito y el progreso mutuos.

Eye-harp

La idea del EyeHarp nació en 2010, cuando un músico amigo de Zacharias Vamvakousis se vio involucrado en un grave accidente de motocicleta y no estaba claro si podría volver a tocar música. En ese momento, Zacharias se dio cuenta de que no había ningún instrumento musical accesible para las personas tetrapléjicas, y comenzó a desarrollar el EyeHarp (arpa ocular).

Zacharias, informático y músico, es el creador del EyeHarp. Lo ha estado utilizando para enseñar música a personas con discapacidades, lo que le permitió mejorar EyeHarp día a día, haciéndolo más accesible, más fácil de usar y de mejor rendimiento.

El proyecto tecnológico

center
  1. El músico busca una nota específica en la interfaz de usuario.
  2. El dispositivo de seguimiento ocular detecta el movimiento y la posición de los ojos de una persona.
  3. Los datos de movimiento ocular capturados se procesan y se convierten en un comando de movimiento.
  4. El robot convierte el movimiento en música tocando un instrumento.

Tecnología para eliminar las barreras de discriminación relacionadas con la diversidad funcional en el arte.

Según datos del INE, el 29,16% de las personas con discapacidad no pueden participar en actividades culturales por falta de acceso.

La Fundación Sifu apuesta por las nuevas tecnologías para desarrollar habilidades sociales a través de la música.

A través de la fusión de un dispositivo de seguimiento ocular y tecnología robótica, el proyecto se esfuerza por permitir que las personas, cuya movilidad puede estar limitada, interactúen con instrumentos musicales, como el piano, a través del movimiento intuitivo de sus ojos.

Presentación del proyecto en Sonar+D

ABB y Fundación Sifu presentaron, el jueves 13 de junio, en el festival Sonar+D esta gran innovación tecnológica que amplía las oportunidades de interpretar música para las personas con discapacidad.

Sonar+D es el escaparate de las innovaciones que están marcando el futuro de las industrias creativas, así como una plataforma para la colaboración, la experimentación y la exploración de las últimas tendencias de la cultura digital. Con un programa en constante evolución de performances, charlas, talleres, exposiciones e instalaciones, diseñado con y para artistas emergentes, empresas, start-ups o profesionales experimentados, Sónar+D es el punto de encuentro entre la innovación y la cultura.  

Presentaron el proyecto:

Oriol Saña, director artístico de la Fundación Sifu

Toni Roda, Global Product Manager de Robotic Vision en ABB

Joel Bueno, artista y músico

center

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp