Transformando el futuro de la construcción

Header construction

ABB Robótica está impulsando la automatización en el sector de la construcción con nuevas soluciones de automatización robótica para hacer frente a retos clave como la necesidad de edificios más asequibles y respetuosos con el medio ambiente y de reducir el impacto medioambiental de la construcción, en medio de una escasez mundial de mano de obra y de personal cualificado.

 

La automatización robótica ofrece un enorme potencial para mejorar la productividad, la eficiencia y la flexibilidad de fabricación en todo el sector de la construcción; en la fabricación de casas modulares, la soldadura robotizada y la manipulación de materiales en las obras y la impresión en 3D de casas y estructuras personalizadas.

¿Quieres tener más información sobre cómo la robótica y la automatización pueden ayudar a tu industria?

 

Novedades y casos de éxito

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

 

Cómo apoyamos la transformación del sector de la construcción

Construcción más segura y sostenible

La automatización robótica puede permitir nuevos métodos de construcción y reducir el impacto ambiental del sector al mejorar la calidad y reducir los residuos. Sin embargo, una encuesta reciente de ABB revela que sólo el 55% de las empresas de construcción utilizan robots, frente al 84% de las de automoción y el 79% de las de fabricación. Nuestra experiencia en estos sectores puede ayudar a la industria de la construcción a abrir rápidamente nuevos caminos con la robótica y la automatización, acelerando 50 años de progreso en 5 o 10 años.

Afrontar la escasez de personal cualificado y mejorar la seguridad

La escasez de mano de obra en el sector es un problema cada vez mayor, y los jóvenes se alejan de las carreras de la construcción por la percepción de que se trata de una ocupación peligrosa. Los robots pueden hacer que la construcción sea más segura al manipular cargas grandes y pesadas, trabajar en espacios inseguros y permitir métodos de construcción nuevos y más seguros. Utilizar robots para las tareas repetitivas y peligrosas que la gente no quiere hacer significa que la automatización puede ayudar a paliar la crisis de mano de obra y de cualificación del sector y hacer que las carreras de la construcción sean más atractivas para los jóvenes.  

Ayudar a que la construcción sea más ecológica

Dado que el sector se enfrenta a una normativa medioambiental cada vez más estricta y a la necesidad de edificios más rentables, la automatización robótica reduce los residuos al mejorar la calidad y la coherencia, lo que resulta significativo cuando se calcula que hasta una cuarta parte del material transportado a una obra sale como residuo. Con la automatización y las soluciones digitales, los constructores también pueden eliminar los residuos desde el principio de un proyecto mediante procesos eficaces de diseño y construcción de edificios.

Descubre nuestro portfolio

 

¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros

 

Select region / language