北京ABB开关有限公司

Select Language
  • 中文
  • English

北京ABB开关有限公司是由成立于1995年的北京ABB高压开关设备有限公司分立设立,现为独立注册运营的合资公司,始终专注于中压开关设备的研发与制造,致力于为客户提供可靠、高效的中压配电解决方案。


作为ABB集团配电系统业务单元在华重要的生产基地,我们具备年产10万台环网柜和紧凑型开关柜的能力,产品覆盖3.6kV至40.5kV电压范围,广泛应用于城市电网、数据中心、新能源发电、重大基础设施及国际大型活动场馆等多个领域。

我们的核心产品包括:

  • 12kV–40.5kV Safe系列气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜
  • 12kV Safe Air 环保气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜
  • Safe Digital 智能数字化解决方案,实现对环网柜和开关柜的远程监测与控制

凭借ABB集团源自挪威的先进技术许可和精益管理体系,我们引入机器人焊接设备与智能制造系统,对生产全过程实施严格质量管控。2024年,公司第100万台Safe开关柜成功下线,标志着我们在交付能力和产品质量方面达到新的里程碑。

我们高度重视可持续运营与社会责任,先后通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系认证,并于2022年获评国家工信部“国家级绿色工厂”,2024年获得UL“废弃物零填埋”铂金级认证。

我们不断推动产品创新与数字化应用,持续开发环保型开关设备,助力配电系统向绿色、智能方向转型。公司产品已成功应用于南水北调、港珠澳大桥、杭州G20峰会、青岛上合组织峰会、海上风电项目及海外大型数据中心等多个国内外重点工程,是以创新与品质赢得客户信赖的中压开关设备制造典范。

如您有任何需求或希望了解更多产品信息,欢迎随时联系我们,ABB将竭诚为您提供专业技术支持与快速服务响应。


公司里程碑

2026年

荣膺北京市先进级智能工厂

2024年

第100万台Safe系列环网柜及紧凑型开关柜交付使用
获得UL2799废弃物零填埋铂金级别认证

2023年

Safe Air 国网标准化解决方案交付使用
获得“中国电气工业创新企业10强”称号

2022年

荣膺国家级绿色工厂

2020年

Safe Digital数字化解决方案使用
第5000台Safe Air环保气体绝缘环网柜交付使用

2019年

北京ABB开关有限公司成立

2018年

第1万台40.5kV Safe环网柜及紧凑型开关柜交付使用

2014年

12kV Safe Air 环保气体绝缘环网柜及紧凑型开关柜交付使用

2007年

迁入北京市经济技术开发区新址

2005年

40.5kV Safe系列环网柜及紧凑型开关柜交付使用

2001年

12kV/24kV Safe系列环网柜及紧凑型开关柜交付使用

1998年

获得ISO 9002国际质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证

1997年

RGC环网柜投产

1995年

北京ABB高压开关设备有限公司成立

联系我们

地址:北京经济技术开发区景园街12号2号楼3层
邮编:100176
电话:010-8709 9199

Select region / language