项目树
项目树是中央的工具来管理整个用户程序并调试,所有项目配置数据都显示为一个树结构。
工程数据库
Freelance系统所有配置的信号、变量和标签都在一个共同的项目数据库通过列表形式管理,非常易于存档。
工程/组态
符合IEC 61131-3的强大图形化编程组态编辑器:
- 功能块图(FBD
- 指令表(IL)
- 梯形图(LD)
- 顺控图(SFC)
- 结构化文本(ST)
硬件结构
在图形化的系统总貌中组态所需的硬件结构,并且也能够定义系统通信。可以将特定的Freelance操作员站指定给特定的控制器。

此外,可以在操作员站和过程站获得详细信息,连同它们控制器通过现场总线连接的模块。在站总貌显示中,操作员站和过程站能够通过选择列表进行排列。控制器的过程处理、显示以及I/O通道分配等工作能够独立进行。而这仅需要点击记下鼠标即可。
现场总线和现场设备组态
各总线参数,如波特率、订阅数量以及时间常数等,能够在每个现场总线模块上设置。
Freelance工程师站(Control Builder F)也支持设置线路上的总线参数以及现场总线是如何配置的。组态-Profibus这可以让新接触的工程师更轻松的工作。在现场总线的组态页面中,新添加的PROFIBUS从站能够通过GSD文件或FDT技术集成到现场总线中。使用模板的概念,能够通过拖拽的方式完整集成预组态的PROFIBUS从站。