Freelance现场总线管理工具

配置、参数化、调试和详细诊测完全集成到Freelance工程师站。现场设备数据也可以提供给操作人员和维护人员。

开放的系统结构能够使信息在控制系统内部沟通,也能够在整个工厂内交互。Freelance支持用户管理他们的现场设备提高并优化维护工作——帮助提供整个工厂的性能优化。

想了解更多产品和服务信息?

组态
调试
操作
维护
Freelance现场总线组态功能具有离线和在线模式,以便在实际设备连接之前进行配置和基本参数设置。
PROFIBUS Context Menu
认证或测试的PROFIBUS、HART和FOUNDATION Fieldbus设备

网络结构轻松组态,对于第三方设备无需复杂的手动集成和测试。

在Freelance工程师站的硬件结构中浏览现场总线拓扑结构

拓扑结构设计、设备组态以及设备诊测等能够在关联菜单中轻松调用。

通过Freelance的批量数据管理提高集成效率

能够在系统数据库之外创建现在总线拓扑、设备列表、信号表等。现有设备组态可以复制及重复使用。

通过设备特定图形用户接口进行参数化

通过设备类型管理器(DTM)、通用站描述(GSD)文件或模板、设备描述(DD)或性能文件(CFF)轻松直观实现参数化工作。

更多信息请访问 Freelance 工程组态.
在调试过程中,用户程序加载到操作员站和控制器中。也可以定义或激活现场设备的参数并直接对现场设计进行系统诊测。新的设备能够轻易的添加到运行中的应用中。
自动生成总线时序和调度

设备参数能够在线显示和修改。

在控制室调整设备参数

减少到现场的路程并明显提高调试速度。

与计划设置对比

对于较大系统,批量数据管理功能帮助与项目数据库的参数进行比较。

Freelance System Display
基于现场设备情况,观察信号可靠程度

来自现场设备过程值的状态信息能够显示在操作面板中。

立即意识到异常情况

在设备上创建诊测以及报警事件信息能够丰富数据并确保相应的动作。

直接从设备中读取详细的诊断信息

操作员也能够分配权限访问设备类型管理器(DTM)。

更多信息请访问 操作员接口
Freelance Operator Hint List
保持您的工厂正常运行

能够轻松的了解到设备的可用性和磨损程度。

支持的现场总线协议

Loading documents
Select region / language