假冒备件

我们在市场上发现了ABB传动产品的假冒备件,所以请务必从正规渠道购买我们的备件及其他服务产品。
以下是ABB全球传动服务产品集团经理关于假冒备件的说明。

尊敬的ABB合作伙伴:

ABB传动使用的备件均采用正规、高品质的元器件,按照ABB的高标准要求所生产,经过严格的测试,确保出色的性能表现。使用正规的ABB备件,可以确保您的设备运行更可靠,生产更有保障。

近期,我们注意到市场上仿冒的ABB备件有增多的趋势。这些备件多是一些旧件或是翻修过的二手件,它们没有采用符合ABB标准的高品质元器件。经过对这些仿冒品的测试分析,我们发现它们均是由没有资质的山寨公司翻修的,所用元器件也多是从旧备件上拆下来的或是非正规元器件。

使用这些仿冒品可能存在以下风险:

  • 这些仿冒件没有经过ABB标准的严格的系统的检测,在使用中很有可能导致严重的人身伤害、设备事故。
  • ABB将不提供保质服务。只要ABB的产品上使用了非ABB正规的零备件,ABB将对整机不再提供任何保质。
  • 销售ABB假冒备件将损害您及ABB的可靠的、高品质的良好形象。
  • 如果因使用了假冒的ABB备件所造成的设备故障,ABB不会提供任何帮助。

ABB将会严重考虑和售假公司的合作关系。当然,我们希望通过使用ABB高品质的产品和备件,能够继续我们良好的合作。

最诚挚的问候!

Ari Lassamaki
副总裁
ABB传动服务产品集团

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language