现代化改造服务

使变频器跟上技术发展步伐

改造服务是对已安装变频器进行现代化改造的一种快速高效的方式,使您的生产设备能够立即提高性能。在改造项目中,现有的布线、电机和机柜往往继续使用,而变频器或传动系统则进行全部或部分更换。

亮点

  • 减少浪费——通过重新使用变频器现有的机柜、线缆和电机,改造服务大大减少了浪费。
  • 快速执行——ABB认证工程师接受过培训,能快速进行改造。
  • 无生产损失——改造服务可根据您自己的生产计划进行。
  • 逐步安装——如果安装的变频器数量众多,可分阶段实施改造服务,避免长时间停工。
Retrofit

ABB改造服务的步骤


查看变频器型号

ACV700或SAMI STAR变频器已达到生命周期的限制期;这个时候,您应当考虑改造套件。

与ABB一起评估现有系统

当前变频器的服务记录有助于ABB工程师确定针对上述变频器型号提供的改造选项。

与ABB打造工程解决方案

改造服务的目的是满足当前的系统需求,往往无需对外部组件进行升级。

计划安装

针对要进行的改造工作约定计划。

进行安装与调试工作

改造套件为模块化设计,可节省安装时间。然后,ABB对套件进行调试和测试,以满足上述工程设计要求。安装工作可以按照您的生产停工计划逐步实施。

继续高效运行

在包括备件和技术建议在内的全力支持下,传动系统恢复到生命周期的正常销售期。ABB针对改造组件提供一年保修。

链接及文件下载

Loading documents
Select region / language