Nouveau siège social d'ABB en France : concilier performance énergétique et confort

Les équipements KNX d'ABB optimisent l'efficacité énergétique du nouveau bâtiment et offre un cadre de travail agréable aux collaborateurs d'ABB.


Un objectif du groupe


A l’image de l’orientation du marché et dans une démarche de certification ISO 50001, ABB souhaite optimiser les consommations énergétiques de ses sites, tertiaires comme industriels, au niveau monde. C’est pourquoi le Groupe met en place sur ses propres sites les solutions d’efficacité énergétique qu’il développe. C’est le cas notamment du nouveau siège social d’ABB en France, situé désormais à Cergy Pontoise (95). Ce nouveau bâtiment refait à neuf est entièrement équipé avec des systèmes d’automatisation avancés comprenant un suivi centralisé. Il apporte non seulement plus de confort à ses équipes, mais permet également d’évaluer les économies générées de façon simple et automatisée.

Avec ce projet, ABB a décidé de faire de son siège social français un site référence en termes de performance énergétique. Cette « vitrine du savoir-faire ABB » nous permet de faire découvrir à nos clients nos technologies en situation réelle et de démontrer leurs nombreux atouts. Dans le cadre de la mise en conformité du site existant de Cergy, ABB en a profité pour effectuer la rénovation du système de gestion technique du bâtiment (GTB), et sélectionner ses produits basse tension et ses solutions d’efficacité énergétique les plus innovants. Une démarche appliquée à la fois aux bâtiments tertiaires et industriels du site.


Les besoins du site de Cergy


  • Améliorer l’exploitation de son siège social de 7000 m2 dont 50% de bureaux et 50% d’ateliers de maintenance et plates-formes d’essais, centre de stockage, formation et showroom,
  • Rénover le système de GTB,
  • Optimiser le pilotage des installations,
  • Assurer le confort des occupants,
  • Contrôler et diminuer les consommations énergétiques,
  • Évolutivité des espaces et respect de l’environnement.

Les solutions ABB choisies


ABB a équipé le nouveau site de Cergy avec des solutions dédiées à la gestion de l’énergie, de l’éclairage, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

  • L’optimisation de l’ensemble du système électrique
Pour améliorer l’installation électrique existante, ABB a fourni ses produits basse tension les plus innovants. Pour la distribution électrique, ABB a équipé le système électrique avec un nouveau TGBT (Tableau Général Basse Tension) de type Artu K (jusqu’aux coffrets de distribution des ateliers techniques et jusqu’aux nourrices dans les bureaux), 7 tableaux de distribution, tous équipés des derniers blocs de jonction PI-Spring et parafoudres Quick Safe, 5 baies informatiques, 2 onduleurs, compteurs d’énergie B et C-Series et centrale de mesure sur les équipements, automates et démarreur progressif PST.

« En sortie du transformateur général (norme C13-100), le nouveau disjoncteur ouvert Emax2, doté de nombreuses fonctionnalités, a été installé pour gérer la puissance totale du bâtiment. Il assure la gestion des charges de l’installation électrique basse tension, tout en étant connecté aux systèmes de supervision » nous explique Philippe Palluel, ingénieur de vente Grands Projets.

« L’Emax2 est d’ailleurs déjà prêt pour la fin des tarifs réglementés au 1er janvier 2016 et permet de projeter la performance énergétique et financière du bâtiment sur le long terme : enfin une déclinaison concrète du concept Smart Grid ! » souligne Sébastien Meunier, responsable Performance Energétique d’ABB. De plus, toutes les installations de chaud/froid (chaufferie, pompe à chaleur) sont contrôlées et pilotées par des coffrets d’automatismes intégrants les automates AC500 et les contacteurs de dernière génération AF.
  • La GTB pilote les installations pour le confort des occupants

Le bâtiment est équipé d’une GTB qui assure la commande du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, des stores et de l’éclairage. « Nous avons utilisé les systèmes KNX éprouvés d’ABB pour la commande et la gestion globale des fonctionnalités de l’éclairage et de la CVC », précise Philippe Palluel. Des régulateurs de température, des capteurs de luminosité, des détecteurs de présence et de luminosité sont donc installés dans tout le bâtiment, et associés à une gestion horaire par la Dogate, le logiciel de Newron. « Ils permettent d’adapter automatiquement les niveaux d’éclairage, de chauffage, de climatisation et des stores, en fonction la luminosité, de la présence des collaborateurs, des horaires d’ouverture et de fermeture du site. » ajoute Denis Viney, Business développeur Building Automation.

L’intégration du contrôle de l’éclairage et de la CVC permet de fournir le niveau de confort requis aux salariés du site tout en réduisant les consommations énergétiques. L’éclairage des bureaux est assuré par les panneaux LED DALI/KNX de L’Ebenoïd, et piloté par une gestion KNX. De plus, pour la sécurité des occupants, l’intégralité du site est équipée de 170 blocs de secours d’éclairage communicants Kaufel reliés à la GTB.

  • Une gestion des commandes individuelles pour un espace de travail évolutif
Tous les collaborateurs se réjouissent évidemment des économies d’énergie réalisées. Chacun a cependant ses propres critères de confort, qu’il s’agisse de température ou de lumière. Sans compter que la plupart des collaborateurs éprouvent le besoin de pouvoir influencer leur environnement, sans s’en remettre entièrement à la technique. Ce besoin est pris en compte.

Dans les zones de confort tels que les bureaux individuels, les open-space, les bureaux de passage et les salles de réunion, la gestion est gérée par zone individuelle et en local par thermostat, commande d’éclairage et télécommande virtuelle (application Widget interactif LIZ sur PC). « Toutes ces fonctions de gestion – GTB évolutive et ouverte - sont assurées par les serveurs d’automation Dogate (Newron) qui concentrent toutes les données via tous les protocoles de terrain utilisés – KNX, BAC Net, ModBus – vers le superviseur du site. » souligne Sébastien Lekieffre, ingénieur de vente marché Tertiaire.

  • Une supervision des consommations d’énergie
Pour illustrer et visualiser les consommations énergétiques du bâtiment en temps réel, un écran est installé à l’accueil du site, visible de tous. Un système de restitution des données de mesure et de comptage sous forme de tableau de bord permet de visualiser, suivre et analyser les consommations d’énergie de chaque usage des bâtiments tertiaires et industriels. Ce qui permet de gérer les dépenses énergétiques et de réaliser une économie substantielle de 25% depuis l’ouverture du site ! De plus amples économies seront réalisées après optimisation des consommations d’énergie.

« Tous les comptages et sous-comptages - des bâtiments jusqu’à l’analyse des réseaux industriels - sont assurés par des compteurs d’énergie de dernière génération B et C-Series (communiquant ModBus et certification MID) » précise Sébastien Lekieffre.

  • Des solutions e-mobility
« L’Eco mobilité a également sa place au sein du nouveau site de Cergy » souline Philippe Palluel. En effet, des places de parking spécifiques ont été créées pour véhicules électriques alimentés par une borne multistandard Terra 53 adaptée à tous les véhicules du marché.

La vitrine de notre offre Basse Tension

 

Le nouveau siège social d'ABB France est une vitrine des offres de l'activité Basse Tension. Cette initiative permet de mettre en pratique nos solutions d'efficacité énergétique :

  • Amélioration du confort des collaborateurs
  • Réalisation d'économies d'énergie
  • Suivi en temps reel des consommations d'énergie : outil de gestion de l'énergie et sensibilisation pour les occupants