废热回收系统

对于主推进输出超过 20MW 的大型船舶,燃料有可能获得超过标准 50% 的效率。 ABB 的废热回收系统 (WHRS) 旨在回收大部分标准热量和摩擦能量损失。 这意味着燃油效率提高,可以减少辅助发动机的使用,减少二氧化碳的排放。

 

废热回收系统工作原理

废热的回收始于排气锅炉。 WHRS 的双压废气锅炉可高效产生适合发电的蒸汽。 为了获得最佳效率,它会在高压和低压下产生蒸汽。 高压和低压蒸汽流都通过船舶的蒸汽管道系统被引导到连接到发电机的冷凝蒸汽轮机。 涡轮机将热蒸汽能转化为机械能,带动与传动轴相连的发电机运转。

Power switch - ABB
能回收多少能量?


回收的能量(通常约为主推进轴功率的 10%)被转换回用于机械功。 从排气中回收的能量也可以被回收并反馈到传动轴。 当 WHRS 与轴带发电机结合使用时,通过改善主机的负载条件可以进一步节省成本。

Money - ABB
预先计算的回报时间


废热回收系统可以优化以满足所需的效率水平,并为指定的推进装置量身定制。 结合燃料成本和船舶运营状况的估算,可以预先计算系统的投资回收时间。

Reliable process - ABB
规模经济


由于只有在发动机运行超过一定功率输出时才会回收废热,因此对于运行状况相对稳定的船舶,尤其是具有高推进载荷的船舶,系统效率会更高。

 

亮点

 

Select region / language