ABB APOS als Ersatz für das WIFAG WPOS Positioniersystem

Das APOS-System ersetzt 100% die WPOS-Funktionen. Es bietet den Verantwortlichen für Wifag OF370 und OF470 Druckmaschinen die Sicherheit, dass sie ein System haben, das auf Standardkomponenten basiert und eine langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen mit sich bringt.

Das APOS-System kann in weniger als 24 Stunden pro Druckturm installiert werden. Das System ist kompatibel mit den neuesten ABB-Steuerungslösungen und kann deswegen beibehalten werden, falls ein Steuerungsretrofit zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird.

APOS-replacement

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Select region / language