Gewährleistungen und Retouren

Gewährleistungen

  • Vor Versand der defekten Ware fordern Sie bitte mittels vollständig ausgefülltem Retourenformular eine Retoursendenummer an -> eine RMA Anforderung pro Woche (Anzahl & Warenwert der defekten Artikel nicht relevant)
  • Je Lieferant ist eine eigene RMA anzufordern
  • Die Angabe von Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer mit der die Ware geliefert bzw. verrechnet wurde ist unbedingt erforderlich.
  • Defekte Ware muss getrennt von intakter Ware angefordert & retourniert werden
  • Bitte führen Sie auch eine Fehlerbeschreibung der einzelnen Geräte an.
  • Sollten Sie ein Prüfprotokoll des Herstellers benötigen, können wir dies gerne für Sie anfordern. Die Anforderung muss am RMA Formular angeführt werden, ansonsten erfolgt keine automatische Prüfung.
  • Bitte alle Sendungen bezüglich Gewährleistung (inkl. Retourenformular mit der Retoursendenummer) an die am Retourenformular angegebene Adresse senden. Bei einem Versand an eine andere Adresse wird die Bearbeitung Ihrer Retoure unnötig verzögert.
  • Gewährleistungsansprüche akzeptieren wir innerhalb von 2 Jahren ab aufgestempeltem Erzeugungsdatum. Bitte daher um Prüfung des Erzeugungsdatums vor Retoursendung der Ware.
  • Ware, die aufgrund äußerer Einwirkungen (z.B.: Bruch) defekt ist, kann nicht ausgetauscht werden.

Retouren

  • Vor Versand der Ware fordern Sie bitte mittels vollständig ausgefülltem Retourenformular eine Retoursendenummer an -> eine RMA Anforderung pro Woche & Mindest-Warenwert € 180,00 (Nettopreis Kunde)
  •  Je Lieferant ist eine eigene RMA anzufordern
  • Die Angabe von Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer mit der die Ware geliefert bzw. verrechnet wurde ist unbedingt erforderlich.
  • Intakte Ware muss getrennt von defekter Ware angefordert & retourniert werden
  • Bitte alle Sendungen bezüglich Retourware (inkl. Retourenformular mit der Retoursendenummer) an die am Retourenformular angegebene Adresse senden. Bei einem Versand an eine andere Adresse wird die Bearbeitung Ihrer Retoure unnötig verzögert.
  • Ware kann nur gegen Gutschrift retour genommen werden, wenn sie originalverpackt, in einwandfreiem und neuwertigem Zustand ist. Es dürfen keine Aufkleber auf der Ware oder der Verpackung vorhanden sein.
  • Für die Bearbeitung von Retourwaren wird generell eine Manipulationsgebühr in Höhe von 15% verrechnet. Bei Rücklieferung von Waren an den Hersteller kann die Manipulationsgebühr höher ausfallen, weil sie an die Gebühr des Herstellers angepasst wird.

Aus folgenden Gründen kann Ware nicht retourniert werden:

  • wenn das Material eigens für Sie bestellt wurde und bei uns nicht lagermäßig geführt wird
  • wenn es sich um Auslauftypen handelt, die nicht mehr im aktuellen Lieferprogramm enthalten sind
  • wenn das Erzeugungsdatum älter als 1 Jahr ist
  • wenn der Mindest-Warenwert unter € 180,00 liegt
  • Unter Einhaltung der oben angeführten Punkte können wir die Ausstellung der Gutschrift binnen 3 Wochen zusagen.
  • Belastungsanzeigen können aus organisatorischen Gründen nicht akzeptiert werden.
Select region / language