Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies
Jetzt suchen
Für ein myABB Benutzerkonto registrieren, um Zugang zu einigen unserer Online-Services zu erhalten
Registrieren
Sie sind eingeloggt als:
Ausloggen
Mit dem DC-Breaker entwickelt ABB den ersten Hochspannungs-Gleichstromschalter. Damit werden Netzverbindungen für den Transport von Hochspannungsgleichstrom über weite Strecken möglich. Damit löst ABB ein 100 Jahre altes Rätsel der Elektrotechnik und ebnet den Weg für ein effizienteres Übertragungsnetz.
Mit der Inbetriebnahme der weltweit ersten UHGÜ-Verbindung (Ultra-Hochspannungs-Gleichstromübertragung) zwischen dem Xiangjiaba-Wasserkraftwerk und Shanghai erreicht ABB einen weiteren Meilenstein. Die mehr als 2000 Kilometer lange Stromautobahn deckt den Bedarf von 24 Millionen Verbrauchern bei lediglich minimalen Übertragungsverlusten.
100-Jahr-Feier zur erfolgreichen Geschichte von ABB in Österreich
ABB nimmt die weltweit längste und leistungsfähigste HVDC-Unterwasserleitung in Betrieb.
Die Gas-Plattform Troll A ist die erste Offshore-Plattform der Welt, die über eine Gleichstromleitung vom Festland aus mit Energie versorgt wird. Durch den Einsatz von HVDC Light werden jährliche CO2-Emissionen von 230.000 Tonnen vermieden.
ABB bringt das weltweit erste voll integrierte industrielle Automatisierungssystem 800xA auf den Markt.
ABB verbindet die Stromnetze zwischen dem südaustralischen Murraylink und Sunraysia in der Provinz Victoria mit der längsten unterirdischen Hochspannungsleitung der Welt. Die 220 Megawatt starke und 177 Kilometer lange Kuppelleitung gewann 2002 den Case EARTH Award for Environmental Excellence für die beste Umsetzung und Innovation im Umweltmanagement von Bauprojekten.
ABB bringt den FlexPicker auf den Markt - einen Delta-Roboter, der speziell für die Konfektionierung in der Industrie entwickelt wurde.
ABB entwickelt den weltweit ersten Thyristorschalter für die steuerbare Serienkompensation und gilt seither als Spitzenreiter in dieser Technologie.
Entwicklung des Azipod-Antriebs, der die Manövrierfähigkeit und Energieeffizienz von Kreuzfahrtschiffen über Fähren bis hin zu Eisbrechern verbessert.
ASEA und BBC fusionieren zu ABB. Die neu gegründete Unternehmensgruppe mit einem jährlichen Umsatz von 17 Mrd. US-Dollar und 160.000 Beschäftigten nimmt am 5. Januar 1988 den Betrieb auf. Hauptzsitz der Gesellschaft ist Zürich, Schweiz.
ASEA und BBC liefern Generatoren, Umspannwerke und Übertragungssysteme für das weltweit größte Wasserkraftwerk in Itaipu, Brasilien.
ASEA bringt einen der ersten industriellen Roboter auf den Markt.
Entwicklung von Procontrol P, einem neuartigen, digitalen Kraftwerksleitsystem.
BBC baut den leistungsfähigsten Transformator der Welt mit 1300 MVA.
BBC entwickelt den ersten getriebelosen Zementmühlenantrieb der Welt und erhöht damit Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz.
BBC baut die erste 110 kV GIS (Gas-Isolierte Schaltanlage).
BBC sendet Daten über eine 735 kV-Hochspannungsleitung zum Leitstand im Kraftwerk – die erste Datenübertragung per Trägerfrequenz überhaupt.
ASEA liefert das erste Hochspannungs-Gleichstromübertragungssystem (HGÜ) der Welt, das mittels eines 100 km langem Unterwasserkabels eine zuverlässige Stromversorgung ermöglicht.
ASEA fertigt die ersten Industriediamanten.
ASEA designs and installs the first 400 kV AC cable – a 70 m low pressure oil-filled (LPOF) cable connecting an underground power station (built to withstand an atomic bomb) to the Swedish grid.
BBC entwickelt die erste Hochgeschwindigkeitslokomotive mit Direktantrieb. Dadurch werden sowohl Effizienz und Zuverlässigkeit als auch die Nutzung des Innenraums verbessert.
BBC baut den ersten 110 kV-Druckluft-Schnellschalter.
In Wien wird die österreichische ASEA Elektrizitäts-GmbH gegründet.
Entwicklung der ersten Stotz-Sicherungsautomaten.
Am 1. Juli 1910 übernehmen Charles E. Brown und Walter Boveri die Anlagen der Vereinigten Elektrizitäts-A.G. Wien von Béla Egger und gründen damit die „Österreichische Brown Boveri-Werke A.G.“ in Wien.
Bau der ersten Dampfturbine in Europa.
ASEA baut das erste kommerzielle Dreiphasenwechselstrom-System in Schweden und ebnet damit den Weg für die heute weltweit vorherrschende Übertragungstechnologie.
BBC liefert die Generatoren für das erste für Wechselstrom konzipierte thermische Großkraftwerk Europas in Frankfurt am Main.
Charles Eugene Lancelot Brown und Walter Boveri gründen Brown, Boveri & Cie. in Baden, Schweiz
Almänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) mit Sitz in Västeras entsteht durch den Zusammenschluss von Ludvig Fredholms Elektriska Aktiebolaget mit der Firma von Gustav Abraham Ganström und Göran Wenström.
Jonas Wenström erfindet das Dreiphasensystem für Generatoren, Transformatoren und Motoren.
Ludvig Fredholm gründet Elektriska Aktiebolaget in Stockholm, den Vorgänger der späteren Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA).