Jane Santos Siqueira - 30 anos de ABB

“Eu amo o que eu faço!”

Foi graças à indicação do irmão que Jane Santos Siqueira começou sua história na GE. Mas foi por seu próprio esforço, dedicação e comprometimento que hoje, como Montadora de Linha A na Recuperação de Peças, ela comemora, com muito orgulho e satisfação, 30 anos de empresa e de conquistas em sua vida. 

                              940

O trabalho entrou cedo na vida de Jane, aos 14 anos. O serviço em casas de família seguiria até uma promessa feita pelo irmão se realizar. “Quando eu completei 18 anos, meu irmão que trabalhava na GE prometeu que me indicaria para uma colocação assim que ele tivesse uma oportunidade de conversar com uma pessoa no RH. O tempo passou, eu fiz 19 anos e um dia chegou um telegrama em nossa casa agendando para eu comparecer para uma entrevista na empresa. Meu irmão havia mesmo me indicado para uma vaga. Sou muito agradecida, foi ele que abriu a primeira porta da empresa pra mim.”

Mesmo depois de tantos anos, Jane se recorda bem da emoção que viveu: “Fiquei muito nervosa porque nunca havia passado por um processo com psicólogo, testes e exame médico. Eu também era muito tímida, nunca havia trabalhado com tanta gente e em um local tão grande. Eu lembro que fiquei muito impressionada com tudo quando comecei na empresa em 1994”. 

Satisfação e realização

Apesar de ter feito o teste para trabalhar na Embalagem, Jane iniciou sua história na empresa  na célula de Montagem. “Fiquei na célula por 17 anos, quando me passaram para a Linha de Montagem. Mas sempre que precisavam, eu voltava para a célula. Eu revezava entre as duas posições”, conta. 

Dedicação e comprometimento foram as chaves que, em 2011, abriram outra porta para Jane na empresa. “Às vezes eu tinha que fazer a recuperação de uma peça quando estava na célula, e uma colega que trabalhou comigo viu que eu me saía bem nessa tarefa, que eu era dedicada. Ela acabou indo para a Recuperação de Peças e, sabendo do meu comprometimento, me indicou quando abriu uma vaga na área. Fui aprovada e estou até hoje, muito feliz! Consigo resolver a maioria dos problemas. Sei qual peça precisa ser substituída ou se será necessário desmontar o disjuntor, separar todos os componentes e retornar para a montagem. Tenho muito orgulho de conseguir arrumar uma peça que deu refugo e ver o produto ficar totalmente ‘conforme’. Adoro meu trabalho. Estou satisfeita e realizada!”

Jane chega a ser uma referência na área. “É gratificante quando consigo ajudar uma pessoa que me procura com dúvida sobre um defeito em um dos componentes. É muito bom saber que tenho conhecimento e que consigo ajudar outras pessoas e a empresa.”

Respeito e companheirismo

Para Jane, gostar do que faz na empresa é muito importante, mas se dar bem com as pessoas com quem ela interage no dia a dia de trabalho é fundamental. “É preciso ter um bom relacionamento com quem passamos boa parte do dia, todos os dias. Aqui todo mundo se respeita e se ajuda. As pessoas são companheiras umas das outras. No meu setor vejo isso, somos uma equipe”. Jane atribui o bom relacionamento e ambiente de trabalho à postura do seu líder: “Ele conversa muito com a gente sobre a importância de nos ajudarmos, darmos apoio para quem precisa e ensinar o que sabemos”, conta.
 
O orgulho que Jane tem pelo trabalho que realiza só não é maior que a satisfação pelas conquistas que ele proporcionou. “Tenho minha casa, criei meus filhos, levo uma vida boa. Nunca imaginei que passaria tantos anos na empresa, mas trabalhar aqui é melhor do que eu poderia desejar. Foi meu primeiro emprego registrada e espero me aposentar aqui no futuro”. 

Uma ideia para preencher esse tempo que ainda virá, Jane já tem: “É preciso ter uma atividade para não adoecer. Sempre trabalhei, desde menina, não saberia ficar sem uma ocupação. Então, quem sabe abrir um pequeno salão de cabeleireiro? Cuidar da autoestima das pessoas é algo muito bom. Essa seria uma atividade que eu poderia ter no futuro”.

Para quem chega à ABB, Jane dá algumas dicas: “Não falte e não atrase. Faça seu serviço com atenção, dedicação e comprometimento. Aproveite os horários vagos para aprender coisas novas para crescer na empresa. Também é importante ajudar os colegas, porque assim todos chegarão mais longe e, um dia, poderão comemorar o tempo de casa como eu”. E conclui: “Cada ano que passei aqui foi especial. Eu amo o que eu faço!”
Comente essa e outras histórias junto conosco em nossas mídias sociais!
Facebook LinkedIn YouTube Instagram
Select region / language