Sandro Santana - 35 anos de ABB

35 anos de muitas vitórias

Responsável pelo Canal de Distribuição de Drives, PLC e Motores da ABB Motion, Sandro Ricardo Muniz de Santana reconhece a importância das pessoas que estão trilhando a jornada a seu lado, seja no âmbito pessoal ou profissional. Aos 49 anos de idade e 35 de ABB, nosso colega é responsável pela coordenação dos parceiros de negócio que levam as soluções de Motion aos clientes, nos ajudando a manter o mundo em movimento.

Tudo começou em 1987, mesmo ano em que comemorávamos a primeira vitória de Ayrton Senna no GP de Mônaco de Fórmula 1, famoso circuito de rua do qual o piloto se tornaria recordista de vitórias. E para aumentar ainda mais nossa alegria, naquele mesmo ano o também piloto Nelson Piquet tornou-se tricampeão mundial de Fórmula 1.

Enquanto isso, nosso colega dava os primeiros passos da sua trajetória de vitórias. Ele estava com 14 anos e desejava fazer o curso de Reparador de Equipamentos Eletrônicos no SENAI, mas para isso precisava ter vínculo com uma indústria.

Apoio da família

O pai do Sandro, Sr. Givanilton Santana que trabalhava como líder de Tornearia Mecânica, ajudou o filho a ingressar no mercado de trabalho como aprendiz na empresa onde trabalhava, a Hartman & Braun Controle e Instrumentação. “Meu pai abriu as portas da minha trajetória profissional e sempre me incentivou”, recorda.

Dois anos depois Sandro se tornava estagiário e no ano seguinte era efetivado na linha de produção de equipamentos para medição de temperatura. Em 1991, nascia Gabriela, a filha de Sandro com Giovana, com quem casou no mesmo ano.

“Eu conheci minha esposa aos 7 anos de idade e nós estudamos juntos da 1ª a 4ª série. Depois eu mudei de escola e nós voltamos a nos reencontrar somente aos 16 anos. Completamos 31 anos de casados em 2022. Temos uma grande parceria de amor e companheirismo, Giovana é  fundamental nessa trajetória de sucesso na ABB”, revela.

No mesmo ano que se tornou pai e casou, Sandro começou o curso técnico em eletrônica. Dois anos depois foi convidado para desenvolver um novo produto, o MGE, um multimedidor de energia elétrica que media mais de 40 variáveis de energia. Em 1995  a Hartman & Braun foi comprada pela Elsag Bailey. Três anos depois, em 2005, a ABB incorporou a Elsag Bailey e Sandro foi promovido a Técnico Eletrônico de Desenvolvimento.

Novos desafios

Em 2002, Sandro ingressou na Faculdade de Engenharia. Nessa mesma época passou a trabalhar com promoção técnica de produtos e foi convidado a trabalhar na Engenheira de Aplicação de Baixa Tensão, passando a lidar com todo o portfólio de produtos de Eletrificação e Motion.

No ano de 2006, ele se formou na faculdade de Engenharia e dois anos depois teve a oportunidade de trabalhar na área Comercial, mais especificamente no Canal de Distribuição de Drives. “Foram três anos de imersão nesse novo desafio até que em 2011 me tornei responsável pelo produto e aplicação  das linhas de Drives, PLC e Servo Drives e Servo Motores, coordenando uma equipe com 7 pessoas”, relembra.

Em 2014, passou a coordenar a equipe de Vendas Internas e Processamento de Produtos até que em 2017 voltou a ser responsável pelo Canal de Distribuição de Motion, primeiro cuidando só da linha de Drives e no ano seguinte respondendo também pela distribuição de PLC e Motores.

Energia para construir o futuro

“Dizem que eu sou bastante bravo, que tenho cara de bravo... Deve ser porque sou bisneto de cangaceiro. Meu bisavô fazia parte do bando do Lampião[1]”, revela. Da sua família, Sandro herdou valores sólidos como a bravura e o senso da honra.

“Retidão é um valor que não abro mão. Sou bastante crítico e estou sempre alerta porque sei que na área Comercial há uma linha tênue que nunca deve ser ultrapassada entre o que é certo e o que é mais vantajoso”, afirma Sandro que não pensa em se aposentar tão cedo.

“Sou novo ainda e tenho muita energia para construir o futuro com a ABB, empresa que me deu oportunidade de viver o que vivi até agora, fazer faculdade e pós-graduação, formar minha família, criar minha filha... Sou grato por todas as oportunidades e vitórias alcançadas”, conclui.

 

 

 

 

 

[1] Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o Rei do Cangaço, atuou na região do sertão nordestino do Brasil por quase 20 anos, de 1922 a 1938.

 

Comente essa e outras histórias junto conosco em nossas mídias sociais!
Facebook LinkedIn YouTube Instagram
Select region / language